Simbolo: 
Funzione: Questi comandi aprono la scheda «Registro del progetto» o «Registro - <oggetto>». Nella scheda viene visualizzata la cronologia delle versioni del progetto o di un oggetto del progetto CODESYS.
Chiama:
- 
                           
Barra dei menu: «Progetto SVN».
 - 
                           
«Menu contestuale SVN»
 
Se non si seleziona nulla o il nodo base nell'albero degli oggetti, viene visualizzata la cronologia dell'intero progetto («Mostra registro progetto»). Se si selezionano uno o più oggetti, viene visualizzata la cronologia di questi elementi («Mostra registro»).
È possibile aprire più schede contemporaneamente con la cronologia delle versioni di diversi oggetti.
Scheda 'Registro del progetto', finestra di dialogo 'Registro - <oggetto>'.
| 
                                  Area superiore 
  | 
                              
                                  Elenco di tutte le revisioni del progetto o degli oggetti selezionati nelle informazioni. Per impostazione predefinita, vengono visualizzate le prime 100 revisioni. I pulsanti «Next 100» e «All» consentono di visualizzare più o tutte le revisioni. Nel menu contestuale di ogni revisione sono disponibili diversi comandi. I comandi del menu contestuale sono descritti di seguito.  | 
                           
| 
                                  Area centrale  | 
                              
                                  Visualizzazione del messaggio della revisione selezionata nell'area superiore.  | 
                           
| 
                                  Area inferiore 
  | 
                              
                                  Elenco delle azioni eseguite sugli oggetti del progetto nella revisione selezionata:  | 
                           
| 
                                  «Nascondere i percorsi modificati non correlati»  | 
                              
                                  
  | 
                           
| 
                                  «Arresto su copia/rinomina»  | 
                              
                                  
  | 
                           
| 
                                  «Filtro/gamma»  | 
                              
                                  Apre la finestra di dialogo «Filter»  | 
                           
| 
                                  «Tutti»  | 
                              
                                  Tutte le revisioni sono elencate.  | 
                           
| 
                                  «Il prossimo 100»  | 
                              
                                  Vengono elencate le 100 revisioni successive.  | 
                           
| 
                                  «Gamma di revisione»  | 
                              
                                  Le revisioni visualizzate possono essere filtrate da «Head», «Revision», o «Date». 
 «Utilizzare l'ora UTC»: Visualizzazione della data in tempo universale. Per informazioni più dettagliate, consultare la descrizione "Finestra di dialogo 'Seleziona revisione'".  | 
                           
| 
                                  «Il messaggio contiene»  | 
                              
                                  Visualizzazione dei log di revisione che contengono un testo speciale nel messaggio «.»  | 
                           
| 
                                  « L'autore contiene»  | 
                              
                                  Visualizzazione dei registri di revisione dell'autore specificato  | 
                           
| 
                                  «Il percorso contiene»  | 
                              
                                  Visualizzazione dei registri di revisione del percorso specificato  | 
                           
| 
                                  «Confronto con la copia di lavoro di base»  | 
                              
                                  Confronta la revisione selezionata dell'oggetto con la copia di lavoro di base (senza modifiche locali).  | 
                           
| 
                                  «Com con copia di lavoro»  | 
                              
                                  Confronta la revisione selezionata dell'oggetto con la copia di lavoro.  | 
                           
| 
                                  «Confronto con la revisione HEAD»  | 
                              
                                  Confronta la revisione selezionata dell'oggetto con la revisione HEAD.  | 
                           
| 
                                  «Confronto con la revisione precedente»  | 
                              
                                  Confronta la revisione selezionata dell'oggetto con la revisione precedente.  | 
                           
| 
                                  «Aggiornare l'elemento alla revisione»  | 
                              
                                  Aggiorna l'oggetto alla revisione selezionata. Nota: Le modifiche apportate al progetto da questo comando non possono essere impegnate. Per gli utenti di VSS: Questo è paragonabile al caricamento di una versione precedente senza checkout. Per ripristinare un commit precedente, è necessario usare il comando «Revert to this revision».  | 
                           
| 
                                  «Torna a questa revisione»  | 
                              
                                  Riporta l'oggetto alla revisione selezionata. Questo comando non ha effetto sul repository SVN finché le modifiche non vengono impegnate. Internamente, SVN riverifica le fusioni per tutte le modifiche apportate dopo la revisione selezionata, al fine di ripristinare le modifiche dei commit precedenti.  | 
                           
| 
                                  «Modifica autore»  | 
                              
                                  Apre una finestra di dialogo per modificare l'autore della revisione.  | 
                           
| 
                                  «Modifica del messaggio di log»  | 
                              
                                  Apre una finestra di dialogo per modificare il messaggio di log della revisione.  | 
                           
| 
                                  «Proprietà di revisione»  | 
                              
                                  Apre la finestra di dialogo «Proprietà di revisione» in cui vengono visualizzate le proprietà. Nella finestra di dialogo è possibile attivare le proprietà «Aggiungi» e «Rimuovi» e l'opzione «Mostra proprietà binarie».  | 
                           
| 
                                  «Creare un ramo/tag da questa revisione»  | 
                              
                                  Crea un ramo o un tag dalla revisione selezionata.  | 
                           
| 
                                  «Sfogliare il repository SVN»  | 
                              
                                  Apre la finestra di dialogo del browser del repository SVN  | 
                           
| 
                                  «Copia negli appunti»  | 
                              
                                  Copia negli appunti i dettagli del registro della revisione selezionata: numero di revisione, autore, data della revisione, messaggio di registro ed elenco degli oggetti di modifica per ogni revisione.  | 
                           
: Vengono nascoste tutte le modifiche di questa revisione che non hanno alcuna rilevanza
                                    per l'oggetto.