Comando 'Confronta con la revisione'Permalink

Simbolo: _svn_icon_compare

Funzione: Questo comando apre la finestra di dialogo «Log del progetto» o «Log - <oggetto> » dove viene visualizzata la cronologia delle versioni del progetto o di un oggetto del progetto CODESYS. Qui è possibile selezionare una revisione. Si apre una scheda che mostra il risultato del confronto tra la copia di lavoro e la revisione.

Chiama: Menu contestuale: «SVN»

Requisito: L'oggetto è in versione e non è in conflitto.

È possibile aprire più schede contemporaneamente con il confronto di oggetti diversi.

Confronto per tipo di oggetto

Confronto per tipo di oggetto

La finestra di confronto utilizza le funzionalità del comando CODESYS « Progetto  Confronto». In questo modo, gli oggetti vengono confrontati in base al loro tipo di oggetto.