Simbolo: 
Il Gestore delle librerie elenca tutte le librerie integrate nel progetto per la creazione di applicazioni. Fornisce informazioni sul tipo di libreria, sulle sue proprietà e sul suo contenuto.
È possibile espandere o ridurre l'elenco delle librerie integrate e modificare le proprietà delle librerie non dipendenti.
Il Gestore della biblioteca è composto da tre viste:
-
Vista superiore: Elenco delle biblioteche integrate
-
Vista in basso a sinistra: Struttura ad albero con tutti i moduli della libreria selezionati nella vista superiore
-
Vista in basso a destra: Documentazione del modulo selezionato nella struttura ad albero
Elenco delle biblioteche integrate
Elenco di tutte le librerie integrate nel progetto. Se una libreria dipende da altre librerie, queste vengono integrate automaticamente.
|
Visualizzati in caratteri grigi |
La libreria è stata aggiunta automaticamente al progetto tramite un plug-in. |
|
Visualizzati in caratteri neri |
La libreria è stata aggiunta automaticamente al progetto mediante il comando «Add Library». |
|
«Nome» |
Visualizzazione della libreria integrata nella seguente sintassi: «<nome del titolare> = <nome della biblioteca>, <versione> (<azienda>)»: «<nome del segnaposto>»: Se si tratta di un segnaposto per una libreria, il nome del segnaposto è preceduto da un « = ». «<nome della biblioteca>»: Nome della libreria utilizzata per la gestione nel repository della libreria. «<versione>»: Versione a cui si è fatto riferimento la prima volta che è stato integrato. «(<azienda>)»: Fornitore (facoltativo) |
|
«Spazio dei nomi» |
Namespace per l'accesso univoco ai contenuti della libreria. A questo scopo, viene anteposto all'identificatore del modulo: <namespace>.<identificatore del modulo della libreria>. Lo spazio dei nomi di solito coincide con il nome della libreria. Nota: Se la libreria ha la proprietà È possibile modificare lo spazio dei nomi standard per l'uso locale (all'interno del progetto) nella finestra di dialogo «Properties». |
|
«Versione efficace» |
Versione della libreria dopo la risoluzione. Questa versione è utilizzata nel progetto. Requisito: Il Library Manager esiste nella vista «Devices» ed è selezionata una libreria segnaposto. Esempio: Una libreria di segnaposto integrata in un'applicazione viene risolta assegnando una risoluzione speciale alla libreria di segnaposto nella finestra di dialogo «Segnaposto». Quindi viene caricata la libreria selezionata. Le altre risoluzioni vengono ignorate. Se non viene indicata alcuna risoluzione speciale, viene verificato se nella descrizione del dispositivo e nel profilo di libreria dell'applicazione è specificata una risoluzione. Viene applicato il primo risultato della ricerca. |
|
|
Simbolo con tooltip per notificare la risoluzione corrente della libreria selezionata, dipendente dal dispositivo. Esempio quando il Library Manager si trova nella vista «Devices»: «Questo segnaposto viene esplicitamente reindirizzato a questa versione (vedere la finestra di dialogo Segnaposto).» Esempio quando il Library Manager si trova nella vista «POUs»: «Nel dispositivo 'Device_1', il segnaposto è risolto in 'VisuElemsAlarms, 1.0.0.0 (System)» Una libreria segnaposto integrata nella vista «POUs» viene risolta controllando, a seconda dell'applicazione, se nella descrizione del
dispositivo è specificata o meno una risoluzione. Successivamente, viene controllato
il profilo della biblioteca. Viene utilizzata la prima risoluzione rilevata. Se si
è assegnata una risoluzione speciale alla libreria dei segnaposto nella finestra di
dialogo «Segnaposto», questa sarà sempre ignorata. Il risultato viene visualizzato nel tooltip del simbolo |
|
|
Libreria firmata con un certificato attendibile (compatibile con CODESYS >= V3 SP15) |
|
|
Libreria firmata con un certificato attendibile, ma che fa riferimento ad almeno una libreria non firmata. |
|
|
Libreria firmata con una chiave privata e un token (compatibile con CODESYS < V3 SP15) |
|
|
Libreria non firmata o firmata con un certificato non attendibile o scaduto. Nel caso di un certificato non attendibile, il comando «Trust Certificate» è disponibile nel menu contestuale. |
|
|
Biblioteca definita come opzionale e non disponibile al momento |
|
|
Biblioteca il cui status è in corso di definizione |
|
|
Libreria con licenza per la quale non è attualmente disponibile una licenza valida |
|
|
Simbolo di libreria per una libreria che non può essere caricata perché non è stato possibile verificarne la firma (crittografia) |
|
|
Apre la finestra di dialogo per la selezione di una libreria. Vengono offerte tutte le librerie installate nel repository delle librerie. |
|
|
Rimuove la libreria attualmente selezionata dal progetto. |
|
|
Apre la finestra di dialogo per la visualizzazione e la modifica delle proprietà della libreria attualmente selezionata. |
|
|
Apre una finestra di dialogo con i dettagli della libreria attualmente selezionata (informazioni generali, contenuti, proprietà, informazioni sulla licenza). |
|
|
Se si seleziona una libreria contrassegnata come non trovata, si può tentare di caricarla nuovamente nel progetto usando questo comando. |
|
|
CODESYS cerca le librerie mancanti nei server di download specificati nelle opzioni del progetto. Successivamente è possibile scaricare e installare la libreria. |
|
|
Si apre la finestra di dialogo «Segnaposto». La risoluzione corrente viene visualizzata e può essere modificata. |
|
|
Apre la finestra di dialogo «Library Repository» per installare e disinstallare le librerie e per definire le posizioni delle librerie. |
|
|
Apre la finestra di dialogo «Information» con una legenda delle icone che visualizzano lo stato attuale di una biblioteca nell'elenco delle biblioteche integrate (vedere sopra). |
|
|
Apre la finestra di dialogo «Library Summary». Tutte le librerie a cui si fa riferimento nel progetto sono visualizzate in una struttura ad albero nella finestra di dialogo, così come le librerie che fanno riferimento a tali librerie.
Visualizzazione delle biblioteche
Quando si fa clic su «+» per una libreria, le librerie che fanno riferimento a questa libreria vengono visualizzate nel livello successivo. |
|
|
Solo nel menu contestuale di una libreria selezionata nel Gestore delle librerie,
in cui la libreria è stata firmata con un certificato non attendibile. Il comando
trasforma il certificato non attendibile in un certificato attendibile e l'icona anteposta
cambia da |
|
«Libreria di esportazione» |
Solo nel menu contestuale di una libreria selezionata nel Gestore delle librerie: Apre la finestra di dialogo predefinita per il salvataggio del file di libreria nel file system. |
Struttura ad albero di tutti i moduli di una libreria selezionata
Tutti i moduli della libreria che sono stati integrati con la libreria sono elencati nella struttura ad albero.
Requisito: Nella vista superiore viene selezionata una libreria.
Le consuete funzioni di ordinamento e ricerca sono disponibili nella barra dei menu.
Documentazione per il modulo della biblioteca selezionato nella vista in basso a sinistra
|
Scheda «Ingressi/uscite» |
Interfaccia (ingressi/uscite) del modulo di libreria |
|
Scheda «Grafico» |
Visualizzazione grafica del modulo |
|
Scheda «Documentazione» |
Documentazione per il modulo della libreria. Nota: Come sviluppatore di una biblioteca, dovete seguire le regole per l'inclusione della documentazione nelle "Linee guida per lo sviluppo di una biblioteca". |
|
Scheda «Elenco dei parametri» |
Requisito: Il progetto della libreria contiene un elenco di parametri. È possibile modificare i valori di questi parametri nella colonna «Valore (modificabile)». |