Comando 'Proprietà'Permalink

Funzione: Il comando apre la finestra di dialogo «Properties» per la libreria selezionata nel Library Manager.

Chiamata

  • Barra dei menu: «Biblioteca»

  • Menu contestuale della libreria selezionata

  • Simbolo _cds_icon_properties_library nella barra degli strumenti di Library Manager

Requisito: Viene selezionata una biblioteca.

AVVISO

AVVISO
AVVISO
AVVISO

AVVISO

AVVISO

Questa finestra di dialogo è destinata agli sviluppatori di librerie. Utilizzatelo solo se avete una conoscenza approfondita della bibliografia. Inoltre, seguire le linee guida per gli sviluppatori di biblioteche.

Finestra di dialogo 'Proprietà'

Tab. 674: «Generale»

«Spazio dei nomi»

Namespace della libreria selezionata. Per impostazione predefinita, è identico al nome della libreria, a meno che non sia stato definito esplicitamente nelle informazioni del progetto al momento della creazione della libreria. È possibile modificare lo spazio dei nomi del progetto aperto.

Esempio: ‎LA‎

«Predefinito»:

Libreria che attiva il segnaposto quando nessun altro trigger è definito o è possibile.

Requisito: La libreria selezionata è un segnaposto di libreria e quindi l'impostazione è disponibile.

Nota: Per la versione del compilatore 3.5.8.0 e successive, la seguente affermazione si applica nel caso di segnaposti di libreria con una risoluzione nella descrizione del dispositivo che si trovano nel Library Manager della vista «POUs». Questo segnaposto viene sempre risolto automaticamente in base alla descrizione del dispositivo che compila l'applicazione.

Se la libreria selezionata è stata sviluppata in conformità alle "Linee guida per lo sviluppo di librerie", non si consiglia di modificare le seguenti impostazioni.

Tab. 675: «Versione»

Selezione del vincolo di versione

Requisito: Le impostazioni sono disponibili solo se la libreria selezionata è non un segnaposto di libreria.

Nota: Le librerie di contenitori e interfacce vengono create automaticamente con riferimenti alle librerie con vincolo di versione. Per quanto possibile, non creare librerie che includano riferimenti a librerie con vincoli di versione. Altrimenti, si fa riferimento alle librerie con dei segnaposto. Modificare la risoluzione di un segnaposto nella finestra di dialogo «Segnaposto».

«Versione esatta»

_visu_radio_button_activated(selezionato dalla casella di riepilogo) La versione è integrata nel progetto.

Nota: Questa opzione è fortemente raccomandata per le librerie contenitore e di solito è preimpostata per questo tipo di libreria.

«Sempre la versione più recente»

_visu_radio_button_activated: Il repository della libreria viene scansionato e l'ultima versione rilevata viene integrata.

Nota: Se è disponibile una versione più recente della libreria, i POU della libreria effettivamente utilizzati possono cambiare. Questa opzione è fortemente consigliata per le librerie di interfaccia e di solito è preimpostata per questo tipo di libreria.

Tab. 676: «Visibilità»

«Consentire solo l'accesso qualificato a tutti gli identificatori»

_cds_icon_option_activated: I POU (e le variabili) delle librerie vengono richiamati nel progetto solo con i percorsi degli spazi dei nomi preposti.

«Quando il progetto corrente è referenziato come libreria in un altro progetto »

Nota: La modifica delle seguenti impostazioni ha senso solo se si è creata una libreria con il progetto e quindi si è aperto un progetto di libreria. In questo modo, la libreria selezionata viene referenziata nella nuova libreria.

«Rendere visibili tutti i simboli IEC nel progetto se questo riferimento è stato integrato direttamente qui.»

_cds_icon_option_activated: Come libreria contenitore, la libreria selezionata rende visibile il contenuto della libreria di riferimento al livello superiore (più avanti nel progetto).

Requisiti: Un progetto contenitore viene creato con un progetto di libreria. Una libreria contenitore non implementa i propri POU, ma fa riferimento esclusivamente ad altre librerie. Unisce le librerie. Una libreria contenitore può essere utilizzata in modo sensato per raggruppare più librerie (in un riferimento) in un progetto. Questa opzione deve essere attivata per ogni riferimento di biblioteca.

Accesso simbolico ai POU della biblioteca: ‎<namespace of container library>.<POU name>‎

_cds_icon_option_deactivated: Il contenuto della libreria di riferimento è accessibile in modo univoco attraverso lo spazio dei nomi. Il nome del percorso è composto dal nome della libreria e dal nome univoco (riferimento alla libreria) e viene anteposto al nome della POU.

Requisiti: Nessun progetto contenitore viene creato con un progetto di libreria.

«Non mostrare questo riferimento nell'albero delle dipendenze.»

_cds_icon_option_activated: La libreria selezionata non viene visualizzata nel Gestore delle librerie come riferimento di libreria (successivamente in un progetto). La biblioteca è un riferimento nascosto.

Attenzione: Se ci sono errori di compilazione dovuti a errori di libreria nascosti, può essere difficile individuare gli errori.

_cds_icon_option_deactivated: La libreria selezionata viene visualizzata come riferimento di libreria (successivamente in un progetto).

«Opzionale (se la libreria manca, non verrà segnalato alcun errore).»

_cds_icon_option_activated: La libreria selezionata viene trattata come opzionale. Quando si scarica il progetto che fa riferimento alla libreria, non viene segnalato alcun errore, anche se la libreria non è disponibile nel repository delle librerie.