Comando 'Aggiungi libreria'Permalink

Funzione: Il comando apre la finestra di dialogo «Add Library». In questa finestra di dialogo è possibile aggiungere librerie al Library Manager e quindi integrarle nell'applicazione.

Chiama: Barra dei menu: «Biblioteche»

Requisito: Il Gestore di libreria è aperto nell'editor.

Finestra di dialogo 'Aggiungi libreria'

Nella riga sopra l'elenco delle librerie, è possibile cercare nomi di librerie o moduli di librerie digitando una stringa appropriata.

«Biblioteca»

Librerie adatte che sono installate nel repository delle librerie. Ad esempio, la selezione delle librerie è definita nella descrizione del dispositivo o dall'integratore di sistema.

Per impostazione predefinita, le biblioteche visualizzate sono raggruppate in categorie.

«Azienda»

Venditore della biblioteca

«Avanzato»

Apre la finestra di dialogo avanzata «Add Library»

_cds_icon_add_lib_category

Le biblioteche visualizzate sono raggruppate in categorie.

_cds_icon_add_lib_list

Le biblioteche visualizzate sono elencate in ordine alfabetico.

_cds_icon_add_lib_extended

Vengono visualizzate tutte le biblioteche disponibili.

Nella descrizione del dispositivo è possibile inserire nella lista nera librerie specifiche. Queste librerie non possono essere aggiunte al di sotto di questo dispositivo nella Gestione librerie.

Finestra di dialogo 'Aggiungi libreria' - 'Avanzato'

Si consiglia di utilizzare questa finestra di dialogo solo se si ha una conoscenza approfondita dei riferimenti bibliografici. Questa finestra di dialogo consente di collegare versioni speciali o di modificare le definizioni dei segnaposto.

Si raccomanda di seguire scrupolosamente le linee guida per la creazione di librerie quando si sviluppano e si fa riferimento alle librerie.

Tab. 672: Scheda "Biblioteca

«Azienda»

Filtrare l'elenco in base al fornitore

«Gruppo per categoria»

_cds_icon_option_activated: Visualizzazione delle biblioteche in una struttura ad albero raggruppata in categorie.

_cds_icon_option_deactivated: Visualizzazione delle biblioteche in ordine alfabetico in una struttura piatta.

«Visualizza tutte le versioni»

_cds_icon_option_activated: Visualizzazione di tutte le versioni delle librerie. La specifica della versione "*" indica l'ultima versione disponibile nel repository.

_cds_icon_option_deactivated: Visualizza solo le versioni più recenti delle librerie. In questa schermata è possibile effettuare una selezione multipla delle biblioteche. A tale scopo, tenere premuto il tasto [Shift] e selezionare le voci.

«Dettagli»

Apre una vista dettagliata dei moduli della libreria.

«Repository della biblioteca»

Apre la finestra di dialogo «Library Repository». È possibile installare altre librerie nel sistema locale.

Tab. 673: Scheda 'Segnaposto'

«Nome segnaposto»

Il campo di immissione fornisce una casella combinata per l'immissione di nomi di segnaposto validi, letti dalle descrizioni dei dispositivi attualmente accessibili. È anche possibile inserire un nuovo nome di segnaposto per definire un segnaposto libero, non risolto dal dispositivo o dal profilo di libreria.

«Libreria predefinita»

CODESYS utilizza questa libreria quando, per qualsiasi motivo, non è disponibile il dispositivo definito dalla risoluzione. In questo modo è possibile compilare il progetto corrente senza errori.

Nota sulla risoluzione dei segnaposto

Nota sulla risoluzione dei segnaposto

Per la versione del compilatore V3.5.8.0 e successive, la seguente affermazione si applica nel caso di segnaposti di libreria con una risoluzione nella descrizione del dispositivo che si trovano nel Library Manager del pool POU. Questo segnaposto viene sempre risolto automaticamente in base alla descrizione del dispositivo che compila l'applicazione.