Variabili di rete Permalink

L'elenco delle variabili di rete nel mittente è un elenco di variabili globali in cui i parametri specifici di log e trasferimento sono definiti nelle proprietà degli oggetti. Aggiungendo queste proprietà, si crea una "lista di variabili di rete (mittente)" da un normale GVL . È anche possibile inserire un oggetto icon_nvl_sender.png «Network Variable List (Sender)» direttamente nell'albero dei dispositivi se questo oggetto ha già impostato questi parametri.

L'elenco delle variabili di rete nel ricevitore è del tipo icon_nvl_sender.png «Network Variable List (Receiver)». Al momento della creazione, selezionare il rispettivo elenco di variabili di rete del server. In alternativa, è possibile leggere questo elenco di variabili da un file di esportazione generato dall'elenco dei mittenti. Un file di esportazione è comunque necessario per definire l'elenco dei mittenti in un altro progetto.

Le variabili di rete vengono trasmesse come broadcasting in una sola direzione: dal mittente al destinatario. Tuttavia, è anche possibile che un dispositivo contenga sia elenchi di mittenti che di destinatari.

Per la libreria ‎NetVarUdp‎ versione 3.5.7.0 e successive, non viene più assegnato un canale di ricezione quando non è selezionato il trasferimento confermato. Di conseguenza, lo scambio di variabili di rete è possibile anche tra due controllori su un unico dispositivo hardware.

AVVISO

AVVISO
AVVISO
AVVISO

AVVISO

AVVISO
  • Se i dispositivi di scambio devono essere mittenti e riceventi, gli identificatori dell'elenco delle variabili devono essere unici per evitare operazioni anomale. Gli identificatori dell'elenco delle variabili sono definiti nella finestra di dialogo «Properties» di una classe di variabili. ⮫  GVL oggetto.

  • Lo scambio di dati tramite variabili di rete non è possibile quando:

    • Se il dispositivo (sistema di destinazione) non lo supporta

    • Un firewall blocca la comunicazione.

    • Se un altro client o un'applicazione sta utilizzando la porta UDP impostata nelle proprietà dell'elenco delle variabili di rete, è possibile che la porta UDP venga utilizzata da un altro client o applicazione.

    • Se più di un'applicazione per dispositivo mittente e dispositivo destinatario utilizza gli elenchi di variabili di rete

  • All'applicazione ricevente vengono trasmessi solo gli array che hanno limiti definiti con un letterale o una costante. Le espressioni costanti non sono consentite a questo scopo.

    Esempio: "‎arrVar : ARRAY[0..g_iArraySize-1] OF INT ;‎" non viene trasmesso, ma "‎arrVar : ARRAY[0..10] OF INT ;‎" viene trasmesso.

  • La dimensione massima di una variabile di rete è di 255 byte. Il numero possibile di variabili di rete è illimitato.

  • Se la dimensione del GVL supera la lunghezza massima del telegramma di rete, i dati vengono suddivisi in più telegrammi. A seconda della configurazione, questo può portare a incoerenze nei dati.

Durante la trasmissione di dati via UDP dal mittente al destinatario, i dati possono essere persi in ogni ciclo nelle seguenti posizioni o eventi:

- Mittente (driver di rete, - stack)

- Router

- Interruttore

- Collisioni di rete

- Ricevitore (driver di rete, - stack)

Ciò significa che i dati ricevuti dal ricevitore in un ciclo potrebbero non essere aggiornati, ma superati.

Per ulteriori informazioni, vedere: ⮫ «Dialogo: Proprietà: Variabili di rete »

Le variabili di rete possono essere utilizzate per scambiare dati tra due PLC. Le variabili devono essere definite in elenchi rigorosi e identici su entrambi i PLC, mittente e destinatario. Gli elenchi possono essere presenti in uno o più progetti.

Una descrizione passo-passo dell'utilizzo delle variabili di rete è contenuta nell'esempio di applicazione ‎⮫  .