Un task è un'unità di tempo nell'elaborazione di un programma utente (applicazione IEC), che definisce tramite parametri il modo e la velocità con cui la CPU esegue il programma utente.
Per questo progetto si utilizzerà un solo task ciclico.
Nella struttura del dispositivo sono presenti gli oggetti «Configurazione del task» e «Task». Entrambi creati automaticamente con il progetto.
Per questo progetto si utilizzerà un solo task ciclico.
-
Fare doppio clic su «Task» nella struttura del dispositivo.
Si apre una scheda nella vista editor.
Per questo progetto si utilizzerà un solo task ciclico. Mantenere le impostazioni predefinite per l'attività.
Priorità
Questo è il modo in cui la CPU assegna la priorità ai task, quando sono definiti più task. Priorità 0 ... 15 = attività in tempo reale, priorità 16 = attività non in tempo reale.
Tipo
Nella CPU è possibile eseguire attività che dipendono dalle richieste del processo
Intervallo
Per i compiti ciclici è possibile impostare il tempo di esecuzione ciclico. Di solito è impostato in millisecondi con la sintassi temporale IEC
Cane da guardia
Per tenere traccia del tempo necessario per completare l'attività
Chiamate
È possibile richiamare uno o più POU di programma in un unico task