Restituzione di una licenza di runtimePermalink

AVVISO

AVVISO
AVVISO
AVVISO

AVVISO

AVVISO

Dopo la restituzione di una licenza di esecuzione AC500, il sistema PLC passa alla modalità «Stop» dopo 24 ore.

Restituzione di una licenza runtime senza scheda di memoria

Una licenza di esecuzione installata su un PLC può essere rimossa e installata su un altro PLC.

Il PC e il PLC sono collegati. Se non è disponibile alcuna connessione, eseguire il ripristino tramite scheda di memoria.

⮫ «Restituzione di una licenza di runtime tramite scheda di memoria»

  1. Fare clic con il tasto destro del mouse sul nodo PLC e selezionare «Restituisci licenza attiva» dal menu «Licenze di runtime».

    Si avvia una procedura guidata. Seguire le istruzioni.

  2. Inserire la chiave di attivazione della licenza e fare clic su «Restituire la licenza».

    I risultati della procedura di restituzione vengono visualizzati nella finestra di dialogo.

    La licenza è stata rimossa dal PLC e ora può essere utilizzata su un altro PLC.

Restituzione di una licenza di runtime tramite scheda di memoria

Quando il PLC non è collegato al PC (il PLC è disconnesso), è possibile restituire una licenza tramite scheda di memoria.

  1. Inserire la scheda di memoria nel PC ed eseguire «Licenze di runtime  Preparazione della scheda SD con la licenza del PLC » sul nodo PLC.

  2. Inserire la scheda di memoria nel PLC.

  3. Eseguire «il riavvio». Una volta completato con successo l'aggiornamento, riavviare il PLC e connettersi al PLC.

    La licenza viene rimossa dal PLC.

  4. Inserire la scheda di memoria nel PC.

  5. Fare clic con il tasto destro del mouse sul nodo PLC e selezionare «Restituisci licenza attiva» dal menu «Licenze di runtime».

    Viene avviata una procedura guidata. Seguire le istruzioni.

  6. Inserisci la chiave di attivazione della licenza e seleziona «Restituisci licenza».

    Lic_Return
  7. Fare clic su [Browse] e selezionare la cartella principale della scheda di memoria.

    È stata avviata la procedura di restituzione della licenza.

  8. Inserire la scheda di memoria nel PLC e riavviare il PLC.

    La licenza viene rimossa dal PLC e può essere utilizzata su un altro PLC.

  9. Per completare la procedura di attivazione, caricare il file della ricevuta di licenza sul server delle licenze ABB.

    Salva il file della ricevuta di licenza e caricalo manualmente da un PC connesso a Internet all’indirizzo ‎⮫ http://lc.codemeter.com/32838/depot/index.php.

    Viene restituita una conferma di licenza.