Fare doppio clic sul nodo «IO_Bus» nella struttura dei dispositivi per aprire la configurazione del bus di I/O.
Sono disponibili i seguenti parametri.
|
Parametro |
Predefinito |
Valore |
Descrizione |
|---|---|---|---|
|
Esecuzione su errore di configurazione |
No |
No |
In caso di errore di configurazione, il programma utente non viene avviato. |
|
Sì |
Il programma utente viene avviato anche in caso di errore di configurazione sul bus I/O. |
||
|
Attesa massima |
3000 |
0...120000 |
Tempo massimo di attesa per gli ingressi validi. |
Nel caso di un modulo I/O digitale, i canali sono disponibili nei tipi WORD, BYTE e BOOL. Poiché gli ingressi analogici possono essere configurati anche come ingressi digitali, il bit 0 di ciascun canale è disponibile anche come BOOL.
Il nome simbolico di un canale può essere inserito prima della stringa «AT» nella dichiarazione del canale.
Tutti i canali devono avere un nome simbolico e nel codice del programma devono essere utilizzati solo nomi simbolici. Se la configurazione hardware cambia o se il progetto viene scaricato su un PLC con una configurazione hardware diversa, gli indirizzi degli ingressi e delle uscite potrebbero variare. Quando si ricorre alla programmazione simbolica (ovvero quando si utilizzano nomi simbolici), non è necessario modificare il codice del programma.