Parametrizzazione del bus I/OPermalink

Fare doppio clic sul nodo «IO_Bus» nella struttura dei dispositivi per aprire la configurazione del bus di I/O.

Sono disponibili i seguenti parametri.

Parametro

Predefinito

Valore

Descrizione

Esecuzione su errore di configurazione

No

No

In caso di errore di configurazione, il programma utente non viene avviato.

Sì

Il programma utente viene avviato anche in caso di errore di configurazione sul bus I/O.

Attesa massima

3000

0...120000

Tempo massimo di attesa per gli ingressi validi.

Nel caso di un modulo I/O digitale, i canali sono disponibili nei tipi WORD, BYTE e BOOL. Poiché gli ingressi analogici possono essere configurati anche come ingressi digitali, il bit 0 di ciascun canale è disponibile anche come BOOL.

Il nome simbolico di un canale può essere inserito prima della stringa «AT» nella dichiarazione del canale.

 Tutti i canali devono avere un nome simbolico e nel codice del programma devono essere utilizzati solo nomi simbolici. Se la configurazione hardware cambia o se il progetto viene scaricato su un PLC con una configurazione hardware diversa, gli indirizzi degli ingressi e delle uscite potrebbero variare. Quando si ricorre alla programmazione simbolica (ovvero quando si utilizzano nomi simbolici), non è necessario modificare il codice del programma.