Accesso alla CPU e download del programmaPermalink

Effettuando l'accesso alla CPU, il progetto viene caricato nel modulo del processore. Al primo accesso viene caricata anche la configurazione hardware.

  1. 01.04.06

    Nel menu Automation Builder, selezionare «Online  Accedi [PLC_AC500_V3]».

    Si apre una finestra di dialogo.

  2. Selezionare [Sì] per scaricare l'applicazione sul PLC.

    01.04.07

    Il PLC è in modalità "stop".

  3. 01.05.02_icon_start

Quando la CPU è in modalità RUN, ovvero in modalità di esecuzione del programma, un download fa scattare il passaggio automatico alla modalità "stop". In modalità stop, la CPU non controlla il sistema!

Dopo aver selezionato il comando «Accedi», è necessario leggere attentamente il testo della finestra di dialogo per comprendere il comportamento della CPU prima di confermare l'operazione.

Comportamento predefinito per il download nella CPU:

  • Il progetto viene memorizzato nella memoria RAM.

  • Il progetto viene salvato nella memoria flash EEPROM, se è stata creata un'applicazione di avvio.