I LED sotto il display indicano lo stato del modulo del processore.
|
LED |
Stato |
Colore |
LED = ACCESO |
LED = SPENTO |
Il LED lampeggia |
|---|---|---|---|---|---|
|
LED di alimentazione (PWR) |
Indica lo stato di alimentazione del modulo del processore. |
Verde |
Tensione presente (24 V CC) |
Manca la tensione |
- |
|
LED di marcia (RUN) |
Indica lo stato di attività del modulo del processore |
Verde |
Il modulo processore è in modalità RUN |
Il modulo processore è in modalità STOP |
Se il LED lampeggia rapidamente (4 Hz), significa che l'aggiornamento del firmware è stato completato senza errori. Se il LED "Run" lampeggia rapidamente (4 Hz), alternandosi a un LED "Run" lampeggiante, significa che il firmware è in fase di aggiornamento. Per applicare la modalità di avvio 1, tenere premuto il tasto funzione RUN durante la procedura di avvio. In questo caso, il LED Run lampeggia lentamente (1 Hz). Un successivo download del progetto da Automation Builder interrompe il lampeggiamento. |
|
LED di errore (ERR) |
Indica un errore |
Rosso |
Si è verificato un errore. |
Non si sono verificati errori o si sono verificati solo avvisi. |
Se il LED ERR lampeggia lentamente (1 Hz), significa che l'aggiornamento del firmware dalla scheda di memoria si è concluso con degli errori. Se il LED ERR lampeggia rapidamente e sul display compare la scritta AC500, si è verificato un errore di sistema irreversibile. Se il LED ERR lampeggia rapidamente (4 Hz), alternandosi con il LED Run, significa che il firmware è in fase di aggiornamento. |
Lo stato RUN sul display indica che il modulo del processore è in funzione. Lo stato STOP indica che il modulo processore è disattivato. In entrambi i casi, la retroilluminazione del display è spenta.