|
Comportamento hot swap |
I/O centrale |
|---|---|
|
Comportamento all'avvio con modulo I/O scollegato o danneggiato su hot swap terminale unità TU5xx-H |
Il sistema e i moduli I/O collegati al modulo processore si stanno avviando (tranne il modulo scollegato o danneggiato quando è collegato all'unità terminale hot swap). Non appena il modulo I/O corretto e funzionante viene inserito nell'unità terminale, il modulo è configurato e pronto per l'avvio. Non è necessaria alcuna impostazione specifica. |
|
Comportamento all'avvio con un tipo di modulo I/O errato su qualsiasi unità terminal |
Il sistema e i moduli I/O non si avviano |
|
Diagnosi della presenza di un'unità hot swap terminale |
Diagnosi con il comando del browser PLC "io-bus desc" in Automation Builder. Il browser PLC fornisce quindi una panoramica dei moduli sul bus I/O , compresa la posizione delle unità terminali hot swap nel bus I/O . Nel programma applicativo questo può essere rilevato con il blocco funzione "IoModuleHotSwapInfo" (Library: AC500_Io/Blocchi funzione/I/O-Bus). È necessaria un'istanza di blocco funzione per ogni unità terminale sul bus I/O . Il blocco funzionale fornisce cinque uscite che forniscono informazioni sul numero di slut, sulla capacità di hot swap e sullo stato di inserimento/disinserimento del modulo I/O |
|
Diagnosi mentre il modulo hot swap è estratto o il modulo (montato sull'unità hot swap terminale ) ha smesso di funzionare |
Se il modulo viene estratto, viene generata la diagnosi Err 9480 "Modulo rimosso dall'unità terminale hot swap". |
|
Diagnosi dopo aver inserito il modulo I/O nell'unità hot swap terminale |
L'errore di diagnosi 9480 viene riconosciuto automaticamente da . |