Simbolo:
Parola chiave: PROPERTY
Le proprietà sono un'estensione dello standard IEC 61131-3 e uno strumento per la programmazione orientata agli oggetti.
Le proprietà sono utilizzate per l'incapsulamento dei dati, perché consentono l'accesso
esterno ai dati e fungono da filtri allo stesso tempo. A tale scopo, una proprietà
fornisce i metodi di accesso Get e Set, che consentono di accedere in lettura e scrittura ai dati dell'istanza sottostante
la proprietà.
È possibile aggiungere una proprietà con metodi di accesso sotto un programma, un blocco funzione o un elenco di variabili globali. Fare clic su «Project Add Object Property» per aprire la finestra di dialogo «Add Property».
È possibile aggiungere un ⮫ proprietà dell'interfaccia sotto un'interfaccia.
Quando si copia una proprietà inserita sotto una POU e la si aggiunge sotto un'interfaccia, oppure la si sposta lì, le implementazioni incluse vengono rimosse automaticamente.
-
Dialogo: Aggiungi proprietà
-
Editore: Proprietà
-
Accessori Get e Set
-
Monitoraggio delle proprietà in modalità online