Gravità dell'errorePermalink

Gravità dell'errore

Tipo

Descrizione

Esempio

1

Errori fatali

Il funzionamento sicuro del sistema operativo non è più garantito.

Errore di checksum nella flash di sistema, errore della RAM

2

Errore grave

Il sistema operativo funziona correttamente, ma l'esecuzione senza errori del programma utente non è garantita.

Errore di checksum nella memoria flash dell'utente, tempi di ciclo del task superati

3

Errori minori

Dipende dall'applicazione se il programma utente deve essere fermato o meno dal sistema operativo. L'utente decide quale reazione deve essere eseguita.

La memoria flash non può essere programmata, il modulo I/O non funziona.

4

Avvertenze

Errori che si verificano sulle periferiche o che avranno effetto solo in futuro. L'utente decide quali reazioni effettuare.

Cortocircuito in un modulo I/O, batteria scarica/non installata

11

Errore di parametro

Si è verificato un errore durante l'impostazione dei parametri

Diversi dispositivi di I/O nella configurazione del PLC e nell'installazione dell'hardware

Errori con severità di errore 1 - errori fatali

Errori con severità di errore 1 - errori fatali

Gli errori con gravità 1 non vengono inseriti nel sistema di diagnosi. Questi errori non consentono il normale funzionamento del PLC. Questi errori vengono rilevati durante l'avvio del PLC e lo arrestano immediatamente.

Ad esempio, errori di RAM o di checksum all'avvio del firmware.

Tali errori sono segnalati dal lampeggiamento rapido del LED ERR.