L'enumerazione teHwId specifica il componente hardware come posizione di un messaggio di diagnosi.
|
Nome |
Iniziale |
Commento |
|---|---|---|
|
eDiagHwId_CPU |
0 |
Qualsiasi messaggio di diagnosi relativo alla CPU stessa, come "batteria", "scheda sd", ecc. |
|
eDiagHwId_Coupler1 |
1 |
Qualsiasi messaggio di diagnosi relativo al modulo di comunicazione dello slot 1. Può essere indicato da qualsiasi driver (istanza) del modulo di comunicazione corrispondente o da un driver di protocollo (istanza). |
|
eDiagHwId_Coupler2 |
2 |
Qualsiasi messaggio di diagnosi relativo al modulo di comunicazione nello slot 2. Può essere indicato da qualsiasi driver (istanza) del modulo di comunicazione corrispondente o da un driver di protocollo (istanza). |
|
eDiagHwId_Coupler3 |
3 |
Qualsiasi messaggio di diagnosi relativo al modulo di comunicazione nello slot 3. Può essere indicato da qualsiasi driver (istanza) del modulo di comunicazione corrispondente o da un driver di protocollo (istanza). |
|
eDiagHwId_Coupler4 |
4 |
Qualsiasi messaggio di diagnosi relativo al modulo di comunicazione dello slot 4. Può essere indicato da qualsiasi driver (istanza) del modulo di comunicazione corrispondente o da un driver di protocollo (istanza). |
|
eDiagHwId_Coupler5 |
5 |
Qualsiasi messaggio di diagnosi relativo al modulo di comunicazione nello slot 5. Può essere indicato da qualsiasi driver (istanza) del modulo di comunicazione corrispondente o da un driver di protocollo (istanza). |
|
eDiagHwId_Coupler6 |
6 |
Qualsiasi messaggio di diagnosi relativo al modulo di comunicazione nello slot 6. Può essere indicato da qualsiasi driver (istanza) del modulo di comunicazione corrispondente o da un driver di protocollo (istanza). |
|
eDiagHwId_COM1 |
7 |
Qualsiasi messaggio di diagnosi relativo a COM1. Può essere indicato da qualsiasi driver (istanza) di interfaccia corrispondente o da un driver (istanza) di protocollo. |
|
eDiagHwId_COM2 |
8 |
Qualsiasi messaggio di diagnosi relativo a COM2. Può essere indicato da qualsiasi driver (istanza) di interfaccia corrispondente o da un driver (istanza) di protocollo. |
|
eDiagHwId_CAN |
9 |
Qualsiasi messaggio di diagnosi relativo all'interfaccia CAN. Può essere indicato da qualsiasi driver (istanza) di interfaccia corrispondente o da un driver (istanza) di protocollo. |
|
eDiagHwId_OnboardIO |
10 |
I/O a bordo, solo AC500-eCo |
|
eDiagHwId_OptionBoard1 |
11 |
Scheda opzionale 1, solo AC500-eCo |
|
eDiagHwId_OptionBoard2 |
12 |
Scheda opzionale 2, solo AC500-eCo |
|
eDiagHwId_OptionBoard3 |
13 |
Scheda opzionale 3, solo AC500-eCo |
|
eDiagHwId_IOBus |
14 |
Bus I/O |
|
eDiagHwId_ETH1 |
15 |
Qualsiasi messaggio di diagnosi relativo a ETH1. Può essere indicato da qualsiasi driver (istanza) di interfaccia corrispondente o da un driver (istanza) di protocollo. |
|
eDiagHwId_ETH2 |
16 |
Qualsiasi messaggio di diagnosi relativo a ETH2. Può essere indicato da qualsiasi driver (istanza) di interfaccia corrispondente o da un driver (istanza) di protocollo. |
L'ID hardware HwId viene utilizzato solo per l'output di diagnosi nella visualizzazione della CPU per identificare la posizione di un messaggio di diagnosi⮫ «Diagnosi nel display della CPU».