Abilitazione CAA_SerialComPermalink

Il protocollo «CAA SerialCom» è il protocollo seriale standard di CODESYS. Consente l'implementazione di un protocollo seriale personalizzato.

Come ‎⮫ esempio applicativo viene fornito un esempio che illustra come implementare la comunicazione seriale per dati ASCII tramite RS-232 o RS-485 su un PLC AC500 o AC500-eCo. . L'implementazione descritta si basa sulla libreria AC500_Com, che implementa la libreria CAA SerialCom per stabilire una connessione tramite le interfacce COM.

Impostazione predefinita

COM_port_nodes

Quando si crea un nuovo progetto, il protocollo «CAA SerialCom» viene automaticamente collegato alla porta «COM_1» di un PLC.

Passare all'impostazione predefinita

Delete_to_switch
  1. Fare clic con il tasto destro del mouse sul nodo collegato al nodo «COM_1» nella struttura dei dispositivi e fare clic su «Cancella».

    Il nodo viene commutato nuovamente sul protocollo «CAA SerialCom».

Parametri

COM1_Parameters

Poiché «CAA SerialCom» non rappresenta un protocollo reale, non sono richiesti parametri specifici. Alcune delle impostazioni comuni sono disponibili nella scheda «COM_1» dopo aver fatto doppio clic sul nodo «COM_1», mentre altre impostazioni comuni sono disponibili nel nodo del protocollo.

⮫ «Impostazione di un'interfaccia seriale»