Il protocollo «CAA SerialCom» è il protocollo seriale standard di CODESYS. Consente l'implementazione di un protocollo seriale personalizzato.
Come ⮫ esempio applicativo viene fornito un esempio che illustra come implementare la comunicazione seriale per dati ASCII tramite RS-232 o RS-485 su un PLC AC500 o AC500-eCo. . L'implementazione descritta si basa sulla libreria AC500_Com, che implementa la libreria CAA SerialCom per stabilire una connessione tramite le interfacce COM.
Impostazione predefinita

Quando si crea un nuovo progetto, il protocollo «CAA SerialCom» viene automaticamente collegato alla porta «COM_1» di un PLC.
Passare all'impostazione predefinita

-
Fare clic con il tasto destro del mouse sul nodo collegato al nodo «COM_1» nella struttura dei dispositivi e fare clic su «Cancella».
Il nodo viene commutato nuovamente sul protocollo «CAA SerialCom».
Parametri

Poiché «CAA SerialCom» non rappresenta un protocollo reale, non sono richiesti parametri specifici. Alcune delle impostazioni comuni sono disponibili nella scheda «COM_1» dopo aver fatto doppio clic sul nodo «COM_1», mentre altre impostazioni comuni sono disponibili nel nodo del protocollo.