DisattivazionePermalink

  1. Elimina le licenze di runtime dal dispositivo restituendo le licenze.

    ⮫ «Restituzione di una licenza di runtime»

  2. Elimina i certificati disponibili sulla CPU.

  3. Eliminare le applicazioni.

  4. Eliminare le applicazioni dalla scheda di memoria, se disponibile.

  5. Se disponibili, rimuovere la scheda di memoria e la batteria dalla CPU.

  6. Eliminare tutti gli account utente e i dati utente.

  7. Smontare e smaltire i moduli hardware.

    ⮫ Smontate AC500, AC500-XC e AC500-S

    ⮫ «Riciclaggio»

Se non è possibile accedere ai dati memorizzati nella CPU, ad esempio perché la CPU non è più funzionante, distruggere fisicamente il dispositivo.

In questo modo si garantisce che le credenziali memorizzate nel dispositivo non possano essere utilizzate in modo improprio.