Configurazione dell'oggetto principale del server BACnet Permalink

  1. Creare un progetto vuoto e chiamarlo ad esempio «Device_12».

  2. Inserire un oggetto «BACnet Server» sotto l'oggetto interfacce nella struttura dei dispositivi.

    BACnet_Server
  3. Impostare il dispositivo ‎InstanceNumber‎ in «BACnet Parameters» di «BACnet Server», ad esempio su ‎12‎ e ‎InstanceName‎ su ‎Device_12‎ (secondo Fig. 251 BACnet objects, properties, services and BIBBs).

    BACnet_Device12
  4. Aggiungere un collegamento dati, IP o MS/TP. Nell'esempio, sotto ‎ETH1‎ è stato inserito un datalink IP. I parametri predefiniti sono sufficienti se si utilizza un solo collegamento dati.

    ⮫ «Configurazione di un collegamento dati IP»

    BACnet_Datalink
  5. Costruire il progetto, scaricarlo sul PLC e impostarlo su [RUN]. Lo stato del server BACnet deve essere verde (in funzione). In caso contrario, assicurarsi di aver installato la licenza runtime BACnet Protocol B-BC Runtime, verificabile facendo clic con il tasto destro del mouse sul nodo PLC e selezionando [Show license information] dal menu runtime licensing. Il progetto viene analizzato per verificare la presenza delle licenze necessarie. Se si è connessi a un PLC, vengono visualizzate le licenze disponibili sul PLC. Viene evidenziata la mancanza di una licenza necessaria.

    ⮫ «Licenze di runtime PLC»

    BACnet_Server_1
  6. Avviare un qualsiasi client BACnet per trovare il server, ad esempio Inneasoft BACnet Explorer.

    BACnet_Inneasoft