Per la comunicazione con altri dispositivi BACnet, AC500 offre due diverse possibilità: MS/TP e IP.
Per un dispositivo non di instradamento è necessario configurare un datalink MS/TP o IP.
Se sono configurati più datalink, l'instradamento tra i datalink viene attivato automaticamente.
Configurazione di un collegamento dati MS/TP
-
Aggiungere l'oggetto «BACnet MS/TP COM» sotto la porta COM.

Infatti la porta COM vuota è sostituita dalla COM «BACnet MS/TP». In questo modo la porta COM è configurata come RS-485 con impostazioni fisse per MS/TP: Nessuna parità, 8 bit di dati, 1 bit di stop.
-
Sotto l'oggetto «porta COM BACnet MS/TP» viene inserito automaticamente un «datalink BACnet MS/TP» che può essere configurato in base alle esigenze.

-
NetworkNumber: Utilizzare il valore predefinito1se non è richiesto il routing. Per l'instradamento, utilizzare un numero di rete unico in un controllore. -
ConnectionType: Utilizzare il valore predefinitoMasterse non è richiesto il routing. Per l'instradamento, utilizzare «Master - rispondendo sempre in differita». -
Baudratepuò essere impostato in base alle esigenze nell'intervallo compreso tra 9600 e 38400 bit/s; valori superiori (57600 e 115200 bit/s) non sono consigliati. -
DatalayerAddress: Si tratta dell'indirizzo MAC descritto in ⮫ «Reti BACnet supportate ». L'indirizzo MAC deve essere unico nella rete MS/TP. -
Per tutti gli altri parametri si consigliano i valori predefiniti per le applicazioni tipiche.
Configurazione di un collegamento dati IP
-
Aggiungere un oggetto «BACnet_IP_datalink» sotto la porta Ethernet
ETH1oETH2.

-
NetworkNumber: Utilizzare il valore predefinito se non è richiesto il routing. Per l'instradamento, utilizzare un numero di rete unico in un controllore. -
UPDport: Utilizzare il valore predefinito (47808decimale) nel caso normale. L'intervallo è possibile da BAC0 (= 47808 decimale) a BACF. UDPport + indirizzo IP formano l'indirizzo MAC del datalink IP come descritto in ⮫ «Reti BACnet supportate ». L'indirizzo IP non può essere specificato qui. Viene preso automaticamente dal nodo padre Ethernet (ETH1oETH2); il suo indirizzo IP è impostato nelle impostazioni di comunicazione del nodo CPU, «Device_14» nell'esempio. -
ForeignDeviceeBBMD: La configurazione speciale è necessaria solo se tra due dispositivi BACnet si trova un router Internet.AC500 può essere configurato come
ForeignDeviceoBBMD, ma non come una combinazione di entrambi. Nella cartella degli esempi è disponibile un esempio relativo a BBMD.
Configurazione dell'instradamento
L'instradamento consente di combinare diverse reti BACnet in una rete internet BACnet comune .
I dispositivi BACnet di reti BACnet diverse possono comunicare tra loro.
Se in una CPU sono configurati più datalink, il routing tra le diverse reti viene attivato automaticamente. È necessario assicurarsi che il numero di rete sia unico in un controllore.
Per MS/TP ConnectionType deve essere impostato su «Master - risposta sempre posticipata». Un esempio di instradamento si trova nella cartella degli esempi.