Gestione delle eccezioni in fase di esecuzione Permalink

Se si verifica un errore o un'eccezione in una visualizzazione in fase di esecuzione, l'esecuzione della visualizzazione viene interrotta senza fermare l'esecuzione dell'applicazione. Si apre una schermata di errore per avvisare l'utente. Inoltre, la schermata di errore (di solito) consente di riavviare la visualizzazione.

Questa gestione delle eccezioni viene effettuata a partire dal profilo di visualizzazione ‎ CODESYS V3.5 SP7 ‎, dalla versione del compilatore ‎3.5.7.0‎ e dal sistema di runtime ‎3.5.7.0‎.

Fare clic su «Stop Execution on Handled Exceptions» per analizzare la causa delle eccezioni e la posizione dell'errore.