Oggetto: CODESYS WebVisu Permalink

Simbolo: _visu_icon_web_visualization.png

Funzione: L'oggetto serve a configurare la variante di visualizzazione basata sul web per la visualizzazione a distanza della visualizzazione del controllore in un browser web. Ciò consente l'accesso remoto, il monitoraggio remoto, l'assistenza e la diagnostica di un'applicazione tramite Internet.

Requisito: L'oggetto viene inserito sotto il Visualization Manager e il sistema di destinazione dispone di un server web con supporto CODESYS WebVisu. Il server web consente la comunicazione tra il sistema di destinazione e il browser web.

«Avvio della visualizzazione»

Nome della visualizzazione in cui l'inizio viene visualizzato come CODESYS WebVisu.

Suggerimento: Utilizzare l'Assistente di immissione per selezionare un'altra visualizzazione.

«Nome del file .htm»

URL di base della pagina web. L'URL è anche specificato come indirizzo nel browser web.

Esempio: ‎http://localhost:8080/webvisu.htm‎

Nota: Se si utilizza un BeagleBone Black come dispositivo di visualizzazione, è necessario notare che il BeagleBone Black utilizza la porta 9090 per il suo server web. Un indirizzo IP valido è il seguente: ‎http://192.168.7.2:9090/webvisu.htm‎

«Utilizzare come pagina predefinita»

_cds_icon_option_activated_copy.png: La pagina specificata in «Nome del file .htm» è preimpostata come pagina predefinita. Ora questa pagina si aprirà sempre quando un utente specifica nel browser web l'indirizzo IP e la porta del server web in esecuzione sul controllore: ‎http://<IP address of web server>:<port of web server>‎

Esempio: ‎http://localhost:8080‎

Avviso: Anche se sono state create più visualizzazioni web, è possibile attivare questa opzione per una sola pagina web e quindi preimpostare una sola pagina come pagina predefinita.

«Visualizzazione del login»

Visualizzazione che viene visualizzata per l'accesso a CODESYS WebVisu

Se è configurata la gestione degli utenti basata sul runtime, come pagina di accesso predefinita viene inserita una visualizzazione della libreria. Questa visualizzazione può essere adattata o addirittura sostituita.

«Velocità di aggiornamento (ms)»

Frequenza di aggiornamento (in millisecondi) nel browser web

«Dimensione predefinita del buffer di comunicazione»

Dimensione predefinita del buffer di comunicazione (in byte). Definisce la memoria massima disponibile per il trasferimento dei dati tra il client web e il server web.

Esempio: ‎50000‎

«Mostra le visualizzazioni usate»

Il collegamento apre la scheda «Visualizations» nell'editor «Visualization Manager».

La scheda fornisce informazioni sulle visualizzazioni scaricate nelle varianti di visualizzazione.

Tab. 795: Opzioni di scalatura

«Fisso»

cds_icon_radiobutton_activated.png: Dimensione fissa della visualizzazione. I valori utilizzati sono «Altezza del client» e «Larghezza del client».

«Isotropo»

cds_icon_radiobutton_activated.png: Le dimensioni della visualizzazione si adattano alle dimensioni del browser web, mantenendo le proporzioni della visualizzazione.

«Anisotropo»

cds_icon_radiobutton_activated.png: Le dimensioni della visualizzazione si adattano al browser web.

«Utilizzare le opzioni di ridimensionamento per le finestre di dialogo»

_cds_icon_option_activated_copy.png: Le finestre di dialogo (anche per tastiera e tastierino numerico) sono scalate come la visualizzazione (disegnate con lo stesso fattore di scala). Questo è un vantaggio quando una finestra di dialogo è stata creata per corrispondere alla visualizzazione, perché in questo modo vengono scalati insieme.

«Altezza del cliente»

Altezza della visualizzazione (in pixel).

«Larghezza del cliente»

Larghezza della visualizzazione (in pixel).

Tab. 796: Opzioni di presentazione

«Disegno antiquato»

_cds_icon_option_activated_copy.png: L'antialiasing viene utilizzato quando si disegna la visualizzazione nel browser web.

Tab. 797: Opzioni di manipolazione in ingresso

«Inserimento di testo standard con»

  • «Touchscreen»: Immissione di testo sul WebVisu con touchscreen. Si apre la finestra di dialogo della tastiera o del tastierino numerico.

  • «Tastiera»: Immissione di testo su WebVisu con una normale tastiera o una tastiera virtuale (ad esempio su Android OS)

Effetto:

Quando si configura un input utente per l'immissione di testo predefinito, si seleziona una configurazione di input per l'azione di input «Scrivi variabile», e si configura il tipo di input come «Predefinito», le impostazioni vengono utilizzate qui.

«Trattare il tocco come le azioni del mouse»

_cds_icon_option_activated_copy.png: Sui dispositivi con touchscreen, i gesti vengono trattati come azioni del mouse. Questa opzione è necessaria, ad esempio, per azionare un cursore o una barra di scorrimento su un dispositivo tattile.