Requisiti: Nell'oggetto «VisualizationManager» è selezionata l'opzione «Attiva gestione tastiera standard».
I tasti di scelta rapida per la gestione della tastiera standard consentono agli utenti di utilizzare la visualizzazione solo con la tastiera. Gli elementi che rispondono all'input dell'utente possono elaborare un evento della tastiera invece di un evento del mouse. Per fare ciò, è non necessario modificare la configurazione degli ingressi. I tasti di scelta rapida comuni sono supportati da tutti i dispositivi e sono disponibili su tutte le varianti di display quando necessario.
| 
                                  Scorciatoia da tastiera  | 
                              |
|---|---|
| 
                                  [Scheda]  | 
                              
                                  Il focus passa all'elemento successivo. L'elemento successivo che risponde a un input dell'utente configurato o preconfigurato viene messo a fuoco. L'ordine degli elementi corrisponde all'ordine in cui gli elementi sono stati aggiunti all'editor. Se l'elemento focalizzato è una tabella, la cella in alto a sinistra della tabella è il focus successivo. Successivamente, l'attenzione si sposta su ogni cella successiva, fino a quando tutte le celle sono state messe a fuoco. Inoltre, vengono focalizzate solo le celle che richiedono un input. Se l'elemento focalizzato è una cornice, l'elemento della visualizzazione di riferimento viene messo a fuoco successivamente nella cornice. Successivamente, l'attenzione si sposta su ogni elemento successivo, fino a quando tutti gli elementi sono stati messi a fuoco. Inoltre, vengono focalizzati solo gli elementi che richiedono un input.  | 
                           
| 
                                  [Shift]+[Tab]  | 
                              
                                  Il focus passa all'elemento precedente. Il focus si sposta sull'elemento che precede l'elemento attualmente focalizzato nell'ordine aggiunto. In altre parole, l'ordine è opposto a quello di «Tab».  | 
                           
| 
                                  [Freccia]  | 
                              
                                  Il focus passa all'elemento nella direzione indicata dalla freccia.  | 
                           
| 
                                  [Entrare]  | 
                              
                                  La visualizzazione rileva l'input sull'elemento focalizzato e attiva l'azione di input.  |