Uno stile è un file XML con estensione *.visustyle.xml. Contiene un insieme specifico di proprietà di stile che vengono controllate automaticamente
per verificarne la coerenza.
È possibile creare un nuovo stile o personalizzare uno stile esistente. A questo scopo è disponibile l'Editor di stili di visualizzazione.
Se si personalizza uno stile, viene creato un nuovo stile come gerarchia di stili. Una gerarchia è composta da almeno due stili basati l'uno sull'altro. La profondità di annidamento è illimitata. Una gerarchia si identifica semplicemente con il suo stile derivato superiore. È possibile derivare più stili diversi da uno stile di base, estendendo gli stili con proprietà diverse. Ciò consente di risparmiare memoria e quindi dovrebbe essere il metodo preferito .
Uno stile di base non deve essere coerente per se stesso. È invece necessario identificarlo come uno stile incompleto. Solo lo stile derivato dall'alto deve essere coerente.
Per ulteriori informazioni, vedere: ⮫ «Voci nello stile di visualizzazione »