Applicazione degli stili di visualizzazione Permalink

Introduzione

Uno stile di visualizzazione è un insieme di colori, caratteri, immagini e valori definiti come proprietà di stile. Quando si progetta un elemento di visualizzazione, è possibile utilizzare solo queste proprietà di stile. In questo modo si ottiene un aspetto uniforme e dipendente dallo stile.

Un elemento che applica i colori di stile e i caratteri di stile si comporta secondo il design di stile selezionato in ogni stile selezionato. In questo modo, una proprietà di stile, come ‎Element basic color‎, può essere blu in uno stile e grigia in un altro stile. Al contrario, se il colore di un elemento ha un valore fisso, questo colore rimane fisso anche quando lo stile viene cambiato.

Tutti gli stili applicabili sono coerenti perché definiscono un insieme fisso di proprietà di stile. Pertanto, è possibile passare agevolmente da uno stile all'altro per personalizzare la visualizzazione. È possibile visualizzare l'anteprima di uno stile per avere un'idea di come si comporta.

CODESYS fornisce diversi stili, ad esempio gli stili ‎Flat style‎ o ‎White Style‎.

Gli stili forniti sono installati nel Repository degli stili di visualizzazione.

Se non vi piacciono gli stili disponibili, potete crearne di vostri. Il modo più semplice per farlo è utilizzare uno stile esistente come base.

Per ulteriori informazioni, vedere: ⮫ «Voci nello stile di visualizzazione »

Lo stile selezionato che si applica a tutte le visualizzazioni dell'applicazione viene impostato nell'oggetto «Visualization Manager» (scheda«Settings», gruppo «Style Settings», «Selected style»). Inoltre, la vista «Properties» fornisce le proprietà di stile durante la progettazione di un elemento. Per ogni elemento, è possibile assegnare questi stili invece di valori fissi.

Lo stile viene applicato a tutte le visualizzazioni che si trovano sotto un'applicazione. Le impostazioni della finestra di dialogo «Options - Visualization Styles» sono considerate anche per la visualizzazione di una libreria o di una visualizzazione nella vista POU.