AVVISO

Le visualizzazioni possono essere annidate a qualsiasi profondità per mezzo di ⮫ «Elemento di visualizzazione: Telaio », ⮫ «Introduzione» . Per poter utilizzare senza problemi il «Passaggio a qualsiasi tipo di visualizzazione» di selezione del frame, un «Frame» non deve contenere più di 21 visualizzazioni di riferimento.
È possibile fare riferimento ad altre visualizzazioni all'interno di una visualizzazione principale in un elemento «Frame» o «Tabs» e quindi visualizzarle nel riquadro della finestra dell'elemento.
Nel caso dell'elemento «Frame», è possibile programmare liberamente quale delle visualizzazioni viene visualizzata in quale momento. Una possibilità è quella di utilizzare la variabile switch frame dell'elemento «Frame», che attiva automaticamente uno switch in base al suo valore. È inoltre possibile programmare controlli aggiuntivi che, dopo l'immissione da parte dell'utente, attivano azioni di input che portano alla commutazione di una visualizzazione.
Inoltre, è possibile utilizzare le schede di per fare riferimento alle visualizzazioni. È facile e vantaggioso che l'elemento «Tabs» fornisca un controllo preconfigurato dell'interruttore di visualizzazione.
Per ulteriori informazioni, vedere: ⮫ «Configurazione degli ingressi utente », ⮫ «Introduzione»