Creare un'interfaccia utente strutturata Permalink

Introduzione

È possibile fare riferimento alle visualizzazioni disponibili o esistenti nel progetto in un'altra visualizzazione e quindi riutilizzarle. Si ottiene un'interfaccia utente strutturata composta da più visualizzazioni. In linea di principio, si hanno le seguenti opzioni per fare riferimento alle visualizzazioni.

Da un lato, è possibile visualizzare le visualizzazioni all'interno di una visualizzazione principale e passare da una all'altra. In questo caso, gli elementi «Frame» o «Tabs» sono utilizzati come elementi di riquadro che definiscono l'area di visualizzazione per le visualizzazioni di riferimento.

D'altra parte, è possibile configurare l'input dell'utente per una visualizzazione in modo da aprire un'altra visualizzazione come finestra di dialogo. Il requisito è che abbia il tipo di visualizzazione «Dialog». Una finestra di dialogo viene utilizzata per ottenere input dall'utente.

Inoltre, è possibile dichiarare un'interfaccia per una visualizzazione a cui fare riferimento per variare la visualizzazione in fase di esecuzione. Una visualizzazione viene quindi istanziata ed eseguita con dati diversi.