È possibile dichiarare un'interfaccia per i parametri di una visualizzazione a cui fare riferimento. I parametri effettivi vengono passati all'interfaccia (come nel caso di un blocco funzione) quando la visualizzazione viene chiamata in fase di esecuzione.
Innanzitutto, dichiarare le variabili dell'interfaccia nell'editor dell'interfaccia di visualizzazione. Configurare quindi i parametri trasferiti all'interfaccia assegnando una variabile di applicazione conforme al tipo di dati a ciascuna variabile di interfaccia. L'assegnazione è configurata nella proprietà «References» nel caso di un elemento «Frame» o «Tabs».
A seconda della variante di visualizzazione, il trasferimento dei parametri delle
variabili locali (con l'ambito VAR ) è limitato.
Se si esegue la visualizzazione come visualizzazione integrata, è possibile trasferire come parametri solo variabili locali con un tipo di dati di base. Se la visualizzazione viene chiamata come CODESYS TargetVisu o CODESYS WebVisu, è possibile trasferire anche parametri con un tipo di dati definito dall'utente.