È possibile configurare un'animazione della visualizzazione del testo nella proprietà «Font variables». Tutti gli elementi di base hanno questa proprietà, così come le tabelle, le barre di scorrimento e i campi di testo.
Esempio: Animare la dimensione dei caratteri
Requisiti: È aperto un progetto con una visualizzazione.
- 
                           
Aprire la visualizzazione e aggiungere un elemento «Rectangle».
La vista «Properties» mostra la configurazione dell'elemento.
 - 
                           
Configurare la proprietà «Texts Text» con
Important. - 
                           
Nell'applicazione, dichiarare una variabile conforme al tipo nel POU
PLC_PRG.iFontHeight : INT; - 
                           
Configurare la proprietà «Font variabili Dimensione» con
PLC_PRG.iFontHeight. - 
                           
Implementare una modifica della dimensione del carattere.
iFontHeight := iFontHeight + 1) MOD 20;
 - 
                           
Compilare, scaricare e avviare l'applicazione.
L'applicazione viene eseguita. Si apre la visualizzazione. Il rettangolo è contrassegnato dall'etichetta
Important. La dimensione dei caratteri aumenta da 1 a 20.