Animazione della visualizzazione del testo Permalink

È possibile configurare un'animazione della visualizzazione del testo nella proprietà «Font variables». Tutti gli elementi di base hanno questa proprietà, così come le tabelle, le barre di scorrimento e i campi di testo.

Esempio: Animare la dimensione dei caratteri

Requisiti: È aperto un progetto con una visualizzazione.

  1. Aprire la visualizzazione e aggiungere un elemento «Rectangle».

    La vista «Properties» mostra la configurazione dell'elemento.

  2. Configurare la proprietà «Texts  Text» con ‎Important‎.

  3. Nell'applicazione, dichiarare una variabile conforme al tipo nel POU ‎PLC_PRG‎.

    ‎iFontHeight : INT;‎

  4. Configurare la proprietà «Font variabili  Dimensione» con ‎PLC_PRG.iFontHeight‎.

  5. Implementare una modifica della dimensione del carattere.

    iFontHeight := iFontHeight + 1) MOD 20;

  6. Compilare, scaricare e avviare l'applicazione.

    L'applicazione viene eseguita. Si apre la visualizzazione. Il rettangolo è contrassegnato dall'etichetta ‎Important‎. La dimensione dei caratteri aumenta da 1 a 20.