Comando 'Modifiche in sospeso'Permalink

Simbolo: _svn_icon_pending_changes

Funzione: Il comando apre la vista «Pending Changes». Sono elencati tutti gli oggetti che sono stati modificati rispetto alla revisione di base o che sono bloccati.

Chiama: «Visualizza  Modifiche in attesa»

Visualizza le "Modifiche in sospeso".

Gli oggetti modificati o bloccati sono visualizzati nella metà inferiore della vista. È possibile utilizzare i comandi «Commit», «Revert» e «Update» su oggetti singoli o multipli. Nel menu contestuale di un oggetto selezionato si trovano i comandi per il confronto e la visualizzazione della cronologia delle versioni.

CODESYS SVN controlla innanzitutto se il formato di archiviazione della copia di lavoro corrisponde o meno al formato di archiviazione del progetto nel repository SVN. Se i formati di memorizzazione differiscono, il revert non deve essere eseguito a livello di oggetto per evitare inconsistenze. In questo caso, è possibile cancellare prima l'intero progetto (copia di lavoro) con il comando Salva con nome come formato di archiviazione appropriato, che però può comportare perdite di dati minori. Dopo aver selezionato una delle opzioni di ripristino, si verrà guidati dalle richieste di dialogo corrispondenti.

Facendo doppio clic sull'oggetto si apre il confronto del progetto.

«Selezionare»

Selezione o cancellazione di tutti gli oggetti

«Impegno»

Applica le modifiche locali al repository SVN

«Inversione di marcia»

Riporta le modifiche locali allo stato della revisione di base della copia di lavoro.

«Aggiornamento»

Il comando esegue il commit delle modifiche apportate al progetto nel repository SVN. L'aggiornamento viene eseguito con la revisione HEAD.

«Tenere i lucchetti»

_cds_icon_option_activated Il blocco non viene rilasciato automaticamente dopo il commit

«Aggiornamento del profilo di archiviazione»

Si noti che il profilo di archiviazione (versione di archiviazione) del repository nella copia di lavoro è diverso da quello del repository SVN. In questo caso, un commit modificherà il profilo di archiviazione nel repository.

Per le azioni che richiedono uno scambio tra la copia di lavoro e il deposito, si verrà guidati da messaggi corrispondenti al profilo di archiviazione.

«Messaggi recenti»

Mostra gli ultimi messaggi di log utilizzati. È possibile fare clic su un messaggio di log per accettarlo.

«Messaggi»

Digitare un messaggio di log che commenti la modifica. Esempio: ‎Bug fix error 123 ‎