Comando 'Revert', Comando 'Revert progetto'Permalink

Simbolo: _svn_icon_revert

Funzione: Questo comando apre la finestra di dialogo «Revert». Nella finestra di dialogo, selezionare gli oggetti le cui modifiche locali devono essere ripristinate e quelli che vengono ripristinati allo stato della revisione di base della copia di lavoro.

Chiama:

  • Barra dei menu: «Progetto  SVN».

  • «Menu contestuale  SVN»

Se non si seleziona nulla o il nodo principale nell'albero dei dispositivi, tutti gli oggetti modificati vengono elencati in questa finestra di dialogo («Revert project»). Se sono stati selezionati uno o più oggetti, vengono elencate solo le modifiche a questo oggetto e ricorsivamente ai suoi sotto-oggetti («Revert»).

Finestra di dialogo 'Revert'

«Esterni del gruppo»

_cds_icon_option_activated: Le definizioni esterne sono raggruppate in base alla loro posizione di memorizzazione esterna.

«Mantenere i lucchetti»

_cds_icon_option_activated: Il blocco viene mantenuto per tutti i file modificati dal comando revert.

«Selezionare/deselezionare tutti»

Quando gli oggetti esterni vengono eliminati, CODESYS SVN non può ripristinare questi dati in modalità SVN offline. All'utente viene chiesto come procedere:

  • Passare nuovamente alla modalità online di SVN e richiamare gli oggetti esterni.

  • Collegatevi ora al server SVN una volta per completare l'operazione in corso, ma poi tornate alla modalità SVN offline.

  • Salta il recupero degli oggetti esterni. Possono essere recuperati in un secondo momento aggiornando il progetto.