Comando 'Unisci modifiche'Permalink

Simbolo: svn_icon_merge_changes.png

Funzione: Questo comando apre la finestra di dialogo «Merge». In questa finestra di dialogo si determinano le revisioni con le modifiche da unire alla copia di lavoro del progetto.

Chiama: Barra dei menu: «Progetto  SVN».

Requisito: Il progetto è collegato a SVN.

Finestra di dialogo 'Unisci'

«Tipo di fusione»

  • «Sync/Reintegrate/Symmetric merge»: Tutte le modifiche mancanti dal trunk (o da un ramo diverso) sono sincronizzate con questo ramo.

  • «Scelta delle ciliegie»: Integra revisioni specificamente selezionate da un ramo a un altro ramo. Questo è necessario, ad esempio, se si deve riportare il trapping degli errori a una versione precedente.

«Sorgente di fusione»

URL SVN del repository SVN

  • Campo di ingresso

  • «TESTA»: Revisione della testa

  • _cds_icon_input_assistent: Si apre la finestra di dialogo «SVN Repository Browser» per selezionare il repository SVN.

«Definire l'inizio e la fine della revisione»

Selezionare questa opzione per unire una serie coesa di revisioni alla copia di lavoro.

«Avvio della revisione»

Definisce l'intervallo di revisioni che vengono unite alla copia di lavoro:

  • «TESTA»: Revisione della testa

  • «Revisione»: Revisione iniziale e finale dell'intervallo

  • «Data»: Data di inizio e fine delle revisioni

«Fine revisione»

«Definire l'intervallo di revisione»

Selezionare questa opzione per unire le singole revisioni alla copia di lavoro. È anche possibile evidenziare le singole revisioni nella finestra di dialogo «Log».

Nota: Quando si definiscono gli intervalli, CODESYS SVN si comporta come altri client grafici, come Tortoise SVN), e non come il client a riga di comando. Esempio: Per un intervallo di ‎4-7‎, le revisioni 4, 5, 6 e 7 vengono unite.

Vedi anche: ‎⮫ Unire una serie di revisioni

«Corsa a secco (simulazione)»

_cds_icon_option_activated: Questo comando viene eseguito senza modificare la copia di lavoro. Vengono visualizzati i file modificati durante una fusione effettiva e gli intervalli in cui si verificano conflitti.

«Solo record»

_cds_icon_option_activated: La revisione viene contrassegnata come "unita" senza che venga effettivamente eseguita l'unione.

«Ignorare l'ascendenza »

_cds_icon_option_activated: SVN utilizza solo le differenze basate sul percorso, non quelle basate sulla cronologia.