Comando 'Cassa'Permalink

Simbolo: _svn_icon_checkout

Funzione: Questo comando apre la finestra di dialogo «Checkout». Qui si può fare il checkout di un progetto memorizzato nel repository SVN come copia di lavoro.

Chiama: Barra dei menu: «Progetto  SVN».

Finestra di dialogo 'Cassa'

Tab. 938: «URL del repository SVN»

_svn_img_input_field_url

URL del progetto nel repository SVN

Esempio: ‎https://svnserver/repository/trunk/ControlABC.project‎

Suggerimento: Non appena viene specificato un repository SVN valido, è possibile fare clic sul pulsante adiacente o utilizzare le opzioni per navigare in «Revision» e selezionare un progetto specifico.

_svn_button_revision

Apre la finestra di dialogo «Selezionare la revisione».

Il pulsante è contrassegnato dalla revisione attualmente selezionata:

  • «TESTA»: La revisione più recente (top revision). Predefinito

  • «15»: Numero di revisione della revisione selezionata

  • «23/12/2016 11:59:59 (UTC)»: Data di modifica della revisione selezionata (UTC)

Nota: Questa finestra di dialogo offre le stesse opzioni del gruppo «Revision».

_svn_button_three_dots

Apre la finestra di dialogo «SVN repository browser» Qui è possibile sfogliare il repository SVN.

Tab. 939: «Cassa a»

«Nome»

Nome della copia di lavoro

Esempio: ‎ControlABC.project‎

«Posizione»

Posizione di memorizzazione della copia di lavoro

Esempio: ‎/D:/svn/repository/trunk/ControlABC.project‎

Tab. 940: «Cassa come»

«Progetto»

Il progetto viene salvato come progetto CODESYS "‎<project name>.project‎".

«Biblioteca»

Il progetto viene salvato come file di libreria CODESYS "‎<project name>.library‎".

«Rilevamento automatico»

CODESYS tenta di riconoscere il tipo di progetto tramite l'estensione. L'implementazione attuale controlla se l'URL del progetto termina con "‎_library‎" o "‎.library‎". In questo caso, il progetto viene riconosciuto come libreria o progetto.

Tab. 941: «Opzioni di pagamento»

«Omettere gli esterni»:

_cds_icon_option_activated: Gli esterni (oggetti esterni) non vengono copiati nella directory di lavoro.

Tab. 942: «Revisione»

Per una descrizione, consultare la sezione "Finestra di dialogo 'Seleziona revisione'".

Nota: Il gruppo offre le stesse opzioni della finestra di dialogo «Revision».

«OK»

Controlla il progetto dal repository SVN, lo salva localmente nel percorso specificato e lo apre in CODESYS come progetto principale.

Se i file sono stati criptati quando sono stati importati nel repository SVN o se sono stati impegnati, si noti quanto segue:

Quando si esegue il commit nel repository SVN, vengono incluse le informazioni su un file di progetto crittografato. Tuttavia, il tipo di crittografia non è incluso (password, chiave di sicurezza Wibu, certificato X509). Pertanto, potrebbe essere necessario criptare nuovamente la copia di lavoro nelle impostazioni del progetto. In questo caso, all'uscita dal comando si apre una finestra di dialogo per avvisare l'utente. A questo punto è possibile passare direttamente alle impostazioni del progetto.