Scheda: Ethernet/IP Adattatore - Parametri definiti dall'utente Permalink

La scheda visualizza tutti i parametri aggiuntivi che vengono trasmessi una sola volta nel sistema bus durante la fase della procedura di avvio a ciò dedicata. I parametri vengono trasmessi all'adattatore remoto tramite servizi aciclici.

AVVISO

AVVISO
AVVISO
AVVISO

AVVISO

AVVISO

I parametri utente vengono trasmessi anche quando viene ristabilita la connessione, ad esempio dopo il guasto di un adattatore remoto.

«Nuovo»

Apre la finestra di dialogo «Seleziona parametri» per aggiungere un nuovo parametro. Il nuovo parametro viene inserito prima della riga selezionata.

«Modifica»

Apre la finestra di dialogo «Seleziona parametri» per modificare un parametro esistente.

«Spostamenti verso l'alto», «Spostamenti verso il basso»

Modifica l'ordine dei parametri utente. L'ordine dei parametri nell'elenco corrisponde all'ordine di inizializzazione.

«Valore»

Il valore del rispettivo parametro può essere modificato direttamente facendo doppio clic sul valore. Se applicabile, si apre una casella di riepilogo con i possibili valori.

«Interruzione se errore»

_cds_icon_option_activated_copy.png: In caso di errore, l'intera trasmissione dei parametri viene interrotta.

«Salto alla riga se errore»

_cds_icon_option_activated_copy.png: In caso di errore, il programma riprende con la riga specificata nella colonna «Next Line». In questo modo, è possibile saltare un intero blocco durante l'inizializzazione o definire un ritorno.

Nota: Un ritorno può portare a un ciclo infinito se non è mai possibile scrivere un determinato parametro.