Scheda EtherNet/IP Adattatore - «Generale»Permalink

La scheda Editor dispositivo mostra le informazioni generali del file di descrizione del dispositivo. È possibile modificare questi valori.

Tab. 730: File EDS

Nome del fornitore

ID fornitore

Fornito dall'associazione ODVA (Open DeviceNet Vendors Association)

Nome del prodotto

Valori dal file EDS

Codice prodotto

Revisione importante

Revisione minore

Abilitazione ACD

_cds_icon_option_activated Abilita la funzionalità ACD (Address Conflict Detection) per l'adattatore EtherNet/IP.

Nota: La funzionalità ACD viene normalmente applicata dal sistema operativo. Pertanto, l'utente dovrebbe utilizzare questa funzione solo in modo molto coscienzioso. Abilitando l'ACD, possono verificarsi complicazioni tra il controllore e il sistema operativo.

ACD è un meccanismo che i dispositivi EtherNet/IP possono utilizzare per rilevare e rispondere ai conflitti di indirizzi IPv4. Il meccanismo ACD utilizzato in EtherNet/IP è conforme allo standard IETF RFC 5227.

Installare nel repository dei dispositivi

Se è già stato installato un dispositivo con lo stesso identificativo, viene chiesto se il dispositivo deve essere sovrascritto. Se il dispositivo è inserito come adattatore remoto sotto uno scanner EtherNet/IP, verrà richiesto di aggiornare automaticamente il dispositivo.

Esportazione del file EDS

Il file EDS viene creato e memorizzato sul computer locale. In questo modo, il file EDS può essere utilizzato in un file di configurazione esterno.