Scheda: Ethernet/IP Adattatore - Connessioni Permalink

Nella parte superiore di questa scheda viene visualizzato un elenco di tutte le connessioni configurate. Se nel file EDS è presente una connessione "Proprietario esclusivo", questa viene inserita automaticamente quando si aggiunge l'adattatore. I dati di configurazione di queste connessioni possono essere modificati nella parte inferiore della finestra di dialogo.

I dati di configurazione sono definiti nel file EDS. I dati vengono trasmessi quando viene stabilita la connessione con l'adattatore.

«RPI (ms)»

Intervallo di pacchetti richiesto: Intervallo di scambio dei dati di ingresso/uscita

«O -> T Dimensione (Byte)»

Dimensione dei dati del produttore dallo scanner all'adattatore (Originator --> Target)

«T -> O Dimensione (Byte)»

Dimensione dei dati di consumo dall'adattatore allo scanner (T --> O)

«Dimensione configurazione proxy (byte)»

Dimensione dei dati di configurazione del proxy

«Dimensione della configurazione di destinazione (byte)»

Dimensione dei dati di configurazione dell'adattatore

«Percorso di connessione»

Indirizzo degli - oggetti di configurazione - oggetti di input - oggetti di output

«Aggiungi connessione»

Apre la finestra ⮫ Nuova connessione. Qui si determinano i parametri della nuova connessione.

«Cancellare la connessione»

Elimina il collegamento selezionato dall'elenco

«Modifica connessione»

Apre la finestra di dialogo «Edit Connection». Qui vengono modificati i parametri della connessione esistente.

Tab. 731: Dati di configurazione

La tabella mostra i collegamenti con i parametri di configurazione del file EDS. Le connessioni sono suddivise in gruppi di configurazione.

«Valori dei dati grezzi»

Se i parametri di scala sono definiti nel file EDS per i dati, è possibile mostrare i valori come dati grezzi o convertiti.

_cds_icon_option_activated_copy.png: I dati vengono visualizzati senza conversione. Nel caso dei tipi di dati Enum, viene mostrato l'indice del valore dell'enumerazione.

_cds_icon_option_deactivated.png: I dati vengono visualizzati con la conversione. Nel caso dei tipi di dati Enum, viene mostrato il valore dell'enumerazione.

«Visualizzazione dei gruppi di parametri»

_cds_icon_option_activated_copy.png: Se nel file EDS sono stati definiti dei gruppi, i parametri definiti in questi gruppi vengono visualizzati in un elenco ordinato.

«Impostazioni predefinite»

Ripristina i valori predefiniti

«Valore»

Fare doppio clic per modificare il valore. A seconda del tipo di dati, è possibile specificare il valore direttamente nel campo di immissione o selezionarlo da una casella di riepilogo.

Nel caso di tipi di dati a campo di bit e di valori di dati grezzi disattivati, si apre una finestra di dialogo per la scelta dei singoli bit. È possibile selezionare solo i bit che rientrano nei valori minimi e massimi definiti. Se i tipi di dati del campo di bit contengono enumerazioni nel file EDS associato, vengono mostrate solo queste enumerazioni con le posizioni di bit associate.

Se una connessione contiene un percorso di connessione parametrizzabile nel file EDS, qui è possibile modificare i diversi parametri della rispettiva connessione.