Introduzione
Funzione: Stabilisce una connessione temporanea con l'hardware e rileva i dispositivi presenti nella rete. I dispositivi rilevati possono essere aggiunti all'albero dei dispositivi del progetto.
Chiama: «Menu “Project»” o menu contestuale di un oggetto dispositivo nell’albero dei dispositivi
Requisito: Le impostazioni di comunicazione del controller sono configurate correttamente. Il gateway e il PLC sono in funzione. Il dispositivo supporta la funzione di scansione.
La funzione di scansione è supportata da EtherCAT Master, EtherNet/IP Scanner (IEC), Sercos Master, CANopen Manager, CANopen Manager SIL2, Profinet Controller e Profibus DP Master.
La scansione dei dispositivi può essere eseguita immediatamente se la funzione di scansione è implementata in modo permanente nel PLC. Se la funzione di scansione è implementata in una libreria, è necessario effettuare un unico accesso per scaricare la libreria sul controller.
Il comando si applica al controller principale selezionato nell'albero dei dispositivi. Ad esempio, è possibile selezionare un controller PROFINET esistente per individuare i dispositivi I/O e i moduli I/O assegnati.
Al termine dell'operazione di scansione, si apre la finestra di dialogo «Dispositivi di scansione», che mostra i dispositivi rilevati.
La scansione di un adattatore può fallire se il PLC è in modalità RUN e se esiste già una connessione tra il controllore di scansione e l'adattatore. Quindi la scansione provoca la creazione di un'altra connessione all'adattatore, che in alcuni adattatori interrompe la connessione esistente. Lo scanner riavvia quindi la connessione con l'adattatore, che interrompe la connessione con il controller di scansione.
Per questo motivo è opportuno eseguire una scansione della rete in modalità STOP dopo un "Reset". Se la modalità RUN non può essere interrotta, la scansione è possibile senza un adattatore remoto proiettato (solo scanner EtherNet/IP nella struttura dei dispositivi).