Creare un modello di progettoPermalink

È possibile creare modelli di progetto personalizzati, selezionabili nell'area Modelli della finestra di dialogo Nuovo progetto quando si crea un nuovo progetto (*.project o *.library). È inoltre possibile definire se il modello di progetto deve essere contenuto in una delle cartelle Progetti e Librerie visualizzate di default nella finestra di dialogo o in una cartella creata dall'utente. Queste cartelle vengono visualizzate nella finestra di dialogo «New Project» nell'area «Categories».

  1. In CODESYS Development System, creare un progetto da usare come modello per altri progetti.

  2. Salvate il progetto nella cartella Templates della directory di installazione di CODESYS.

  3. In un editor di testo, creare un nuovo file template <nome template>.template.

  4. Modificare il file secondo il seguente esempio:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ProjectTemplate>	
    <Name>	
        <DefaultString>Test_Project_Template</DefaultString>	
        <LocalizedString Culture="de">Test_Projekttemplate</LocalizedString>	
    </Name>	

    <Folder>		
        <DefaultString>Projects</DefaultString>		
        <LocalizedString Culture="de">Projekte</LocalizedString>	
    </Folder>	

    <Description>
	<DefaultString>A project with a GVL</DefaultString>	
	<LocalizedString Culture="de">Ein Projekt mit einer GVL</LocalizedString>	
    </Description>	

    <DefaultFileName>		
        <DefaultString>Test Project</DefaultString>		
        <LocalizedString Culture="de">Testprojekt</LocalizedString>	
    </DefaultFileName>	

    <Extension>.project</Extension>	
    <TemplatePath>TemplateTest.project</TemplatePath>
</ProjectTemplate>
  1. Contenuto dei diversi tag:

    • «Nome»: Nome del modello di progetto visualizzato nell'area Modelli della finestra di dialogo Nuovo progetto.

    • «Cartella»: Nome della cartella in cui è memorizzato il modello di progetto. Viene visualizzato nell'area Categorie della finestra di dialogo Nuovo progetto.

      Se si specifica il nome di una cartella che non esiste, verrà creata una nuova cartella con questo nome.

    • «Descrizione»: Descrizione del modello di progetto

      La descrizione viene visualizzata nella finestra di dialogo Nuovo progetto quando si seleziona un modello.

    • «DefaultFileName»: Nome predefinito per il nuovo progetto. Il nome viene visualizzato nel campo Nome della finestra di dialogo Nuovo progetto e può essere modificato.

    • Estensione:

      • ‎.project‎: Questo modello viene usato per creare un progetto .project di CODESYS.

      • ‎.library‎: Questo modello viene utilizzato per creare un progetto di libreria .library.

    • «TemplatePath»: Percorso del file del progetto del modello in ../Templates della directory di installazione di CODESYS

      Esempi:

      ‎TemplateTest.project‎: Il progetto template TemplateTest.project si trova nella cartella ../Templates.

      ‎Library_Template/CODESYS_Template.library‎: Il progetto del modello CODESYS_Template.library si trova nella directory ../Templates/Library_Template.

    • Se i testi di CODESYS devono essere visualizzati nella lingua dell'interfaccia CODESYS, aggiungere le traduzioni ai tag con LocalizedString (vedere l'esempio precedente).

  2. Salvare il file di modello creato (.template) e memorizzarlo nella cartella ../Templates della directory di installazione.

Ora, quando si apre CODESYS e si fa clic su File → Nuovo progetto, il modello di progetto appena creato sarà disponibile nella finestra di dialogo «Nuovo progetto» per il nuovo progetto.