Simbolo: 
 
Parola chiave: PROPERTY 
Le proprietà sono un'estensione dello standard IEC 61131-3 e uno strumento per la programmazione orientata agli oggetti.
Le proprietà sono utilizzate per l'incapsulamento dei dati, perché consentono l'accesso
                     esterno ai dati e fungono da filtri allo stesso tempo. A tale scopo, una proprietà
                     fornisce i metodi di accesso Get e Set, che consentono di accedere in lettura e scrittura ai dati dell'istanza sottostante
                     la proprietà. 
È possibile aggiungere una proprietà con metodi di accesso sotto un programma, un blocco funzione o un elenco di variabili globali. Fare clic su «Project Add Object Property» per aprire la finestra di dialogo «Add Property».
È possibile aggiungere un ⮫ proprietà dell'interfaccia sotto un'interfaccia.
Quando si copia una proprietà inserita sotto una POU e la si aggiunge sotto un'interfaccia, oppure la si sposta lì, le implementazioni incluse vengono rimosse automaticamente.
- 
                        Dialogo: Aggiungi proprietà
 - 
                        Editore: Proprietà
 - 
                        Accessori Get e Set
 - 
                        Monitoraggio delle proprietà in modalità online