Responsabile della biblioteca Permalink

Per poter utilizzare i POU, che sono forniti in una libreria POU, nell'applicazione, la libreria deve essere integrata nel sistema di gestione delle risorse. nel progetto. Il requisito è l'installazione della libreria nel repository della libreria.

Il Gestore delle librerie visualizza tutte le librerie integrate in base al tipo di libreria e alle rispettive proprietà. Nel Gestore delle librerie è possibile aggiungere altre librerie dal repository delle librerie, rimuovere librerie e modificare le proprietà delle librerie.

Il Library Manager può essere inserito nella vista «POUs» o nella vista «Devices». Di conseguenza, un progetto può avere un Library Manager per ogni applicazione e un Library Manager nella vista «POUs» da utilizzare per tutte le applicazioni. I POU delle librerie integrate nella vista «POUs» possono essere richiamati indipendentemente dall'applicazione. I POU delle librerie integrate nella vista «Devices» possono essere richiamati solo nel rispettivo codice applicativo. Inoltre, le librerie segnaposto si comportano in modo diverso durante il download a seconda della loro posizione.

Le librerie integrate in una versione specifica del progetto hanno anche un segnaposto per quella versione (libreria segnaposto). È possibile definire risoluzioni segnaposto speciali. Si può anche usare la risoluzione segnaposto definita per un dispositivo nella descrizione del dispositivo o memorizzata nel repository della libreria per una libreria. Il Library Manager segnala la risoluzione effettiva del segnaposto e mostra la versione che verrà caricata quando si scarica un'applicazione (versione effettiva).

Quando un Library Manager nella vista «POUs» è integrato in tutte le applicazioni, è possibile accedere ai suoi contenuti a livello globale. Se sono integrate librerie segnaposto, vengono controllate solo le risoluzioni segnaposto nella descrizione del dispositivo o nel repository delle librerie.

Un Library Manager è solitamente integrato nella vista «Devices». Quindi solo il codice dell'applicazione sottostante chiama i POU della libreria. Inoltre, le risoluzioni speciali per i segnaposto vengono controllate prima per le librerie segnaposto. Solo successivamente vengono controllate le risoluzioni segnaposto presenti nella descrizione del dispositivo o provenienti dal repository della libreria.