Sintassi Permalink

( <pragma> )
<scope> ( <type qualifier> )
    <identifier> (AT <address> ) : <data type> := <initial value>;
END_VAR

<pragma>

Opzionale ripetuto (mai, una volta o più volte)

Pragma

Un pragma è una dichiarazione del compilatore (ad esempio per ottenere ottimizzazioni come i requisiti di memoria o i miglioramenti del tempo di esecuzione).

‎<scope>‎

Richiesto
Ambito di applicazione

  • ‎VAR‎

  • ‎VAR_CONFIG‎

    Nota: Se nei blocchi funzione vengono dichiarate variabili con informazioni di indirizzo incomplete (ad esempio, ‎AT %I*‎), le variabili nella dichiarazione di variabile ‎VAR_CONFIG‎ devono essere dichiarate completamente. È possibile accedere a queste variabili in un'istanza locale solo quando ciò è stato fatto.

  • ‎VAR_EXTERNAL‎

  • ‎VAR_GLOBAL‎

  • ‎VAR_INPUT‎

  • ‎VAR_INST‎

  • ‎VAR_IN_OUT‎

  • ‎VAR_OUTPUT‎

  • ‎VAR_STAT‎

  • ‎VAR_TEMP‎

‎<type qualifier>‎

Opzionale
Qualificatore del tipo

  • ‎CONSTANT‎

  • ‎RETAIN‎

  • ‎PERSISTENT‎

‎<identifier>‎

Richiesto

Identificatore, nome della variabile

Nota: Le regole elencate nel capitolo "Designazione dell'identificatore" devono essere seguite senza eccezioni quando si assegna un identificatore. Inoltre, troverete raccomandazioni per la denominazione uniforme.

‎AT %<address>‎

Opzionale

L'indirizzo è composto come segue:

<area di memoria> <prefisso di dimensione opzionale> <posizione di memoria>.

L'area di memoria è suddivisa in area di memoria di ingresso, area di memoria di uscita o area di memoria dei flag (I, Q o M).

Esempio

Esempio

  • ‎AT %I* // Incomplete address‎

  • ‎AT %I7.5‎

  • ‎AT %IW0‎

  • ‎AT %QX7.5‎

  • ‎AT %MD48‎

‎<data type>‎

Richiesto
Tipo di dati

  • ‎<elementary data type>‎

  • ‎<custom data type>‎

  • ‎<function block >‎

‎<initial value>‎

Opzionale

Valore iniziale; inizializzazione come letterale, variabile o espressione.

Esempio

Elenco delle variabili globali ‎GVL‎

{attribute 'qualified_only'}
{attribute 'linkalways'}
VAR_GLOBAL CONSTANT
        g_ciMAX_A : INT := 100;
        g_ciSPECIAL : INT := g_ciMAX_A - 10;
END_VAR

Variabili di configurazione ‎GVL_CONFIG‎

{attribute 'qualified_only'}
VAR_CONFIG
        // Generated instance path of variable at incomplete address
        PLC_PRG.fbDoItNow.XLOCINPUT AT %I*: BOOL := TRUE;
END_VAR

Blocco funzione ‎FB_DoIt‎

METHOD METH_Last : INT
VAR_INPUT
  iVar : INT;
END_VAR
VAR_INST
  iLast : INT := 0;
END_VAR

METH_Last := iLast;
iLast := iVar;

FUNCTION_BLOCK FB_DoIt
VAR_INPUT
    wInput AT %IW0 : WORD; (* Input variable *)
END_VAR
VAR_OUTPUT
    wOutput AT %QW0 : WORD; (* Output variable *)
END_VAR
VAR_IN_OUT
    aData_A : ARRAY[0..1] OF DATA_A; // Formal variable
END_VAR
VAR_EXTERNAL
        GVL.g_ciMAX_A : INT; // Declared in object GVL
END_VAR
VAR_STAT
    iNumberFBCalls : INT;
END_VAR
VAR
        iCounter: INT;
        xLocInput AT %I* : BOOL := TRUE; // VAR_CONFIG
END_VAR

iNumberFBCalls := iNumberFBCalls + 1;

Programma IEC ‎PLC_PRG‎

PROGRAM PLC_PRG
VAR
        iLoop: INT;
        iTest: INT;
        fbDoItNow : FB_DoIt;
        iTest_200: INT;
        aData_Now : ARRAY[0..1] OF DATA_A := [(iA_1 := 1, iA_2 := 10, dwA_3 := 16#00FF),(iA_1 := 2, iA_2 := 20, dwA_3 := 16#FF00)];
END_VAR

iTest := GVL.g_ciMAX_A;
iTest_200 :=  2 * GVL.g_ciMAX_A;
fbDoItNow(aData_A := aData_Now);
FOR iLoop := 0 TO GVL.g_ciSPECIAL DO
        ;
END_FOR