Scheda 'Backup e ripristino'Permalink

In questa pagina a schede dell'editor generico del dispositivo, è possibile eseguire il backup e il ripristino del file specifico dell'applicazione sul PLC salvando e leggendo un archivio zip.

Requisito: Le impostazioni di comunicazione sono corrette per il collegamento al dispositivo. L'applicazione per il backup è disponibile sul PLC.

Tab. 594: Barra del menu

«Backup»

Questo pulsante apre un menu con i seguenti comandi:

  • _cds_icon_load_file«Leggere le informazioni di backup dal dispositivo»: Questo comando cerca i file specifici dell'applicazione nella directory ‎$PlcLogic$‎ del PLC e li elenca in una tabella nella parte inferiore della pagina a schede.

  • _cds_icon_open_file «Creare un file di backup e salvare su disco»:

    Requisito: Per determinare i file relativi al backup è stato utilizzato il comando «Read Backup Information from Device». Questi file si trovano nella tabella nella parte inferiore della pagina a schede.

    Questo comando comprime i file della tabella impostata come «Active» e il file informativo ‎meta.info‎ in un file zip di backup. L'estensione del file è ‎tbf‎ (="Target Backup File").

  • _cds_icon_download_symbol «Salvare il file di backup sul dispositivo»:

    Requisito: Il file di backup è stato salvato sul disco. Questo comando salva il file di backup nella directory ‎TBF‎ del PLC.

«Ripristino»

Questo pulsante apre un menu con i seguenti comandi:

  • _cds_icon_open_file «Carica il file di backup dal disco»: Questo comando apre la finestra di dialogo «Open» per navigare nel file system alla ricerca di un file di backup salvato. I file inclusi sono elencati in una tabella nella parte inferiore della pagina a schede.

  • _cds_icon_load_file«Caricare il file di backup dal dispositivo»: Questo comando genera un elenco di tutti i file di backup presenti nel PLC. Selezionare uno di questi file per visualizzarne il contenuto in una tabella nella pagina a schede. Per l'operazione di ripristino, è possibile disattivare i componenti opzionali e modificare i commenti.

  • _cds_icon_download_symbol «Ripristino su dispositivo»: Questo comando è disponibile se almeno un componente del file di backup attualmente caricato nella pagina a schede è impostato su attivo. Richiede di ripristinare lo stato dell'applicazione sul dispositivo. L'interfaccia utente è bloccata durante il ripristino. È possibile annullare l'operazione.

Tab. 595: «Informazioni sull'obiettivo»

«ID»

ID del PLC (esempio: ‎0000 0001‎)‎‎

«Tipo»

Tipo di dispositivo (esempio: ‎4096‎)‎‎

«Versione»

Versione del dispositivo (esempio: ‎3.5.8.0‎)‎‎

Tab. 596: «Informazioni di backup»

«Nome del file»

Percorso di memorizzazione del file di backup. Facendo clic sul simbolo (_cds_icon_button_file_open) si apre la finestra di dialogo del file system. Esempio: ‎PlcLogic$/Application/Application.crc‎

«Dimensione dei file attivi»

(in kilobyte) Dimensione totale dei file impostati come attivi nella tabella (esempio: ‎206 KB (210965 bytes)‎).‎‎

«Modalità»

Definisce l'ambito del backup: «Applicazione». I file relativi all'applicazione vengono aggiunti all'archivio.

«Commento»

Voce opzionale per i commenti da salvare nel file ‎meta.info‎ del backup e da leggere quando i file vengono ripristinati.

Tab. 597: Tabella dei file per il backup

«Attivo»

_cds_icon_option_activated: Qui è possibile disattivare i file opzionali per escluderli dal file di backup.

I componenti necessari sono indicati con un segno di spunta verde (nessuna casella di controllo).

«Componente»

Componenti interessati (esempio: ‎file system‎)‎‎

«File»

Nome del file del componente di cui eseguire il backup (esempio: ‎$PlcLogic$/Application/Application.app‎)‎‎

«Dimensione»

Dimensione del file in byte (esempio: ‎43280‎)‎‎

«Richiede STOP»

_cds_icon_option_activated: Per i componenti, l'applicazione deve essere arrestata prima del backup e del ripristino. Si aprirà una finestra di dialogo per avvisare l'utente di eventuali conflitti di backup o ripristino.

Vedi anche