Dialogo: Conversione del riferimento bibliotecario Permalink

Funzione: La finestra di dialogo definisce come devono essere gestiti i riferimenti alle librerie non più disponibili. Nota: I riferimenti alle librerie non definite si trovano nel Gestore delle librerie globali nella vista «POUs».

Chiama: Quando si apre un progetto CODESYS V2.3 Gateway Server in V3, la finestra di dialogo si apre quando il convertitore rileva una libreria che non può più essere utilizzata nella versione corrente di CODESYS.

Tab. 678: «Cosa vuoi fare?»

«Convertire e installare anche la libreria.»

Il convertitore converte anche il file di libreria nel nuovo formato. Rimane un riferimento nel progetto. Viene installato automaticamente nel repository della libreria nella categoria "Altro". Se la libreria non fornisce le informazioni di progetto necessarie per un'installazione, si apre la finestra di dialogo «Enter Project Information» per aggiungere le informazioni.

«Utilizzare la seguente libreria già installata»

La libreria usata in precedenza viene sostituita da un'altra libreria. Il pulsante «Browse» apre una finestra di dialogo per la selezione dal repository della biblioteca locale.

«Ignorate la biblioteca. Il riferimento non apparirà nel progetto convertito»

Il riferimento alla libreria viene rimosso dal progetto.

«Ricordare questa mappatura per tutte le future occorrenze di quel riferimento di libreria»

Le impostazioni effettuate in questa finestra di dialogo vengono utilizzate anche per le future conversioni del progetto.

Per ulteriori informazioni, vedere: ⮫ «Apertura di un progetto V2.3 »