Apertura della vista di confronto dettagliataPermalink

Requisiti: Ad esempio, un utente ha modificato il codice in un POU del progetto corrente. Il confronto dei progetti è stato eseguito facendo clic su «Progetto  Confronto». La vista di confronto del progetto mostra questo POU evidenziato in rosso nell'albero del progetto allineato.

  1. Fare doppio clic sulla riga delle versioni POU allineate.

    La vista di confronto passa alla vista di confronto dettagliata del POU. Le linee di codice modificate sono evidenziate in grigio e scritte in rosso.

  2. Fare clic su _icon_cmd_project_comp_switch.

    Le linee di codice con modifiche (in rosso) sono estese da due linee: una linea di inserimento (a sinistra, in verde) e una linea di cancellazione (a destra, in blu).

  3. Fare nuovamente clic su _icon_cmd_project_comp_switch.

    La riga di codice viene nuovamente contrassegnata come modificata.

  4. Spostate il puntatore del mouse sulla riga di codice contrassegnata come modificata e fate clic su _icon_accept_single«Accept Single».

    La linea di codice del progetto di riferimento viene attivata per essere accettata nel progetto corrente.

  5. Fare clic su _icon_cmd_project_comp_back.

    Si apre la vista di confronto del progetto per l'intero progetto. È protetto da scrittura (sola lettura) per evitare che l'utente attivi le differenze per l'accettazione. Lo indica anche il link evidenziato in giallo sopra la vista ad albero.

  6. Fare clic sul link: «La vista di confronto del progetto è di sola lettura perché ci sono modifiche non impegnate in un'altra vista. Fare clic qui per passare alla visualizzazione modificata.»

    Si apre nuovamente la vista di confronto dettagliata. Le modifiche non confermate sono evidenziate in giallo.

  7. Fare clic su _cds_icon_delete_editor nella scheda della vista e confermare che le modifiche devono essere salvate.

    La vista di dettaglio del progetto viene chiusa e il POU viene sovrascritto. Ora corrisponde al POU del progetto di riferimento. La vista del progetto è di nuovo attiva e si può continuare a lavorare con il confronto del progetto.

Se non si fa clic sul link, ma si clicca su _cds_icon_delete_editor per chiudere l'editor della vista di confronto del progetto, si conferma anche l'accettazione delle modifiche nel progetto corrente. Le modifiche di dettaglio vengono accettate e il progetto viene chiuso completamente.