Il comando apre la finestra di dialogo standard di Windows per il salvataggio di un file. Il progetto può essere salvato nella posizione e nel tipo di file desiderati.
|
«Tipo di file» |
Sia per i progetti ordinari che per quelli di libreria, questa casella di riepilogo contiene le rispettive versioni del sistema di sviluppo per le quali è possibile salvare il progetto. Se il progetto corrente contiene componenti aggiuntivi che non sono disponibili nel formato di memoria (profilo) selezionato, si apre la finestra di dialogo «Extend Profile».
Se si desidera aprire il progetto in un secondo momento in una versione più vecchia, ha senso salvare proprio per questa versione, perché in questo modo si viene immediatamente avvisati della possibile perdita di dati. |
Il formato di memorizzazione di un progetto viene visualizzato nelle Informazioni sul progetto (Progetto → Informazioni sul progetto, scheda File).
Prima di salvare un progetto come libreria:
-
Assicurarsi che siano state rispettate le regole per la creazione delle biblioteche.
-
Se si vuole che le costanti globali fornite dalla libreria possano essere configurate in un secondo momento in un'applicazione, è necessario definirle in un elenco di parametri. Un elenco di parametri è un tipo speciale di elenco di variabili globali.
-
Quando si salva il progetto, non viene eseguito alcun controllo automatico degli errori.
-
A differenza di CODESYS V2.3 Gateway Server, non c'è distinzione tra librerie "esterne" e "interne". Ora, nelle proprietà di ogni singolo oggetto del progetto, è possibile definire se l'oggetto deve essere trattato come "esterno" o meno.
-
Pensate se la libreria creata debba essere immediatamente installata nel repository delle librerie di sistema. In tal caso, usare il comando «Save Project and Install in the Library Repository».
-
Se si desidera proteggere il progetto di libreria da modifiche successive, impostare l'attributo «Released» nella finestra di dialogo «Project Information». Al successivo tentativo di salvare il progetto, verrà visualizzato un messaggio corrispondente e l'utente dovrà reagire alla protezione da scrittura con azioni deliberate.
-
Se si salva il progetto in una versione del sistema di sviluppo diversa da quella attualmente in uso, si riceverà una notifica di possibile perdita di dati.