Comando: Modalità di configurazione online Permalink

Funzione: Il comando serve per attivare e disattivare la modalità di configurazione online. All'accensione, stabilisce una connessione al PLC e scarica sul PLC un'applicazione «HiddenOnlineConfigModeApp» creata implicitamente. A seconda del dispositivo, CODESYS passa alla modalità di configurazione online semplice o si apre una finestra di dialogo per la selezione della modalità di configurazione online semplice e avanzata.

Chiama: Menu contestuale dell'oggetto PLC nell'albero dei dispositivi

Requisito: Le impostazioni di comunicazione del dispositivo PLC sono impostate correttamente.

Modalità di configurazione online semplice

Il comando crea l'applicazione implicita ‎HiddenOnlineConfigModeApp‎ e la scarica sul controllore. L'applicazione inizializza automaticamente tutti gli ingressi e le uscite del controllore una volta. Successivamente è possibile accedere agli I/O come segue:

  • Lettura degli I/O

  • Uscite di scrittura

  • Diagnosi (nella struttura del dispositivo e nella scheda «Status» dell'editor del dispositivo)

  • Scansione (dell'hardware corrente)

  • Funzioni interattive online, se disponibili (ad esempio, scrittura di messaggi asincroni)

Modalità di configurazione online avanzata (modalità parametri)

Se sul PLC sono già presenti applicazioni e il controllore le supporta, il comando apre innanzitutto la finestra di dialogo «Devices», che visualizza le applicazioni esistenti sul controllore. In questa finestra di dialogo, è possibile fare clic sul pulsante «Parameter Mode» per connettersi al PLC e accedere ai valori dei parametri del dispositivo senza dover accedere a un'applicazione reale.

Scrittura e forzatura nella mappatura I/O

Scrittura e forzatura nella mappatura I/O

In modalità di configurazione online, la scrittura e la forzatura dei valori nella scheda «I/O Mapping» funziona in modo diverso rispetto alla modalità online reale. Le uscite vengono scritte immediatamente dopo l'inserimento nella tabella. Non esiste una colonna «Prepared Value», ma i valori iniziali possono essere modificati direttamente dopo aver fatto doppio clic sulla colonna «Current Value».