Comando: Gestore delle licenze Permalink

Simbolo: _cds_icon_license_manager.png

Funzione: Il comando apre la procedura guidata per la configurazione delle licenze dei prodotti aggiuntivi CODESYS. La procedura guidata si apre con la finestra di dialogo «License Manager - Select Target».

Chiama: «Menu Strumenti»

Il License Manager può gestire le licenze per i prodotti aggiuntivi CODESYS sul computer locale e le licenze per i prodotti aggiuntivi runtime sui dispositivi. Supporta sia l'installazione in un contenitore morbido che su un dongle.

L'aggiornamento della licenza per gli abbonamenti ai prodotti avviene automaticamente. Lo stato attuale della licenza viene visualizzato nella finestra ⮫ License Manager.

Dialogo: Gestione licenze - Selezionare il target

Questa è la finestra di dialogo iniziale della procedura guidata di Gestione licenze. Qui si decide dove installare la licenza.

«Postazione di lavoro»

Computer locale

«Dispositivo»

Controllore

La connessione a questo dispositivo deve essere configurata correttamente per poter eseguire l'operazione di licenza («Communication Settings» tab of the device editor).

Dopo aver fatto clic su «Next», si decide il contenitore in cui gestire le licenze.

Dialogo: Gestione licenze - Selezionare il contenitore

«Dongle»

Al computer o al dispositivo deve essere collegato un dongle corrispondente. Non tutti i dispositivi supportano i dongle.

«Contenitore morbido»

CODESYS Chiave di sicurezza

Un contenitore morbido corrispondente deve essere registrato nel CodeMeter Control Center. L'installazione CODESYS fornisce un contenitore morbido.

Se si sta installando un prodotto sul computer locale («Workstation»), si apre immediatamente «License Manager» per la selezione specifica del dongle o del soft container e le azioni successive. Questo accade dopo aver selezionato il tipo di contenitore e aver fatto clic su «Next».

Se si concede in licenza il prodotto aggiuntivo per un controllore, dopo aver fatto clic su «Next» si apre la finestra di dialogo per la selezione del dispositivo nella rete. La finestra di dialogo corrisponde alla visualizzazione classica della scheda «Communication Settings» dell'editor del dispositivo.

Dialogo: Gestore di licenze - Panoramica

«Licenze»

Elenco di tutti i prodotti CODESYS installati, soggetti a licenza e presenti sul computer o sul dispositivo. Quando le licenze sono fornite da contenitori, questi ultimi vengono visualizzati come nodi nell'elenco delle licenze.

Un simbolo aggiunto indica se la licenza esiste sul computer ed è valida.

A destra della finestra vengono visualizzate le seguenti informazioni relative al prodotto selezionato e alle licenze corrispondenti:

«Nome»

«Azienda»

«Contatore unitario»

«Quantità di licenze»

«Periodo di utilizzo»

«Mappa delle caratteristiche»

«Tempo di attivazione»

«Tempo di scadenza»

«Codice azienda»

«Codice prodotto»

«Descrizione»

«Installare le licenze»

Apre la finestra di dialogo «Installare le licenze su <computer> - Selezionare l'operazione»:

  • «Attivare la licenza»: Apre la finestra di dialogo «Install Licenses on <computer> - Activate License» (vedere più avanti).

  • «Richiesta di licenza»: Apre la finestra di dialogo «Install Licenses on <computer> - Request License» (vedere più avanti).

  • «Installare la licenza»: Apre la finestra di dialogo «Install Licenses on <computer> - Install License» (vedere più avanti).

«Funzioni aggiuntive»

Apre il menu con le seguenti azioni:

  • «Wink»: Il rispettivo dongle di licenza sul computer lampeggia.

  • «Restituzione della licenza»: Apre il sito «Return Licenses» (vedere più avanti).

  • «Ripristino della licenza»: Questa funzione è disponibile solo in caso di licenza del dispositivo. Apre la finestra di dialogo «Ripristino licenze» (vedere più avanti).

  • «Aggiornare il contenitore»: Viene creata nuovamente la casella di riepilogo con tutti i contenitori rilevati.

Tab. 661: «Installare le licenze su <computer> - Attivare la licenza»

Questo è il modo consigliato per attivare una licenza disponibile tramite il License Server quando si dispone di una connessione a Internet. Requisiti: Il computer dispone di una connessione a Internet.

«ID biglietto»

Campo di inserimento per l'ID del ticket ricevuto dal fornitore del software.

L'ID di un biglietto è composto da 5 blocchi, ciascuno contenente 5 caratteri alfanumerici.

Esempio: ‎LYSQ3-ZU93K-24LWC-XGWJ8-5AY7H‎

«Server di licenza»

Casella di riepilogo del server delle licenze che fornisce la licenza per l'attivazione del prodotto.

L'URL del server viene fornito dal fornitore del software.

«Contenitore»

Casella di riepilogo del contenitore o del dongle in cui installare la licenza.

«Selezionare il biglietto dal repository»

Apre la finestra di dialogo «License Repository»

«Avanti»

CODESYS stabilisce una connessione al server delle licenze.

  • Se il ticket specificato contiene una sola licenza, al termine dell'azione del server si apre una finestra di dialogo per confermare l'avvenuta attivazione.

  • Se il ticket specificato contiene più licenze, si apre la finestra di dialogo «Install Licenses - Select Licenses» con un elenco di queste licenze (vedere la descrizione seguente).

Tab. 662: «Installare le licenze - Selezionare le licenze»

Selezione delle licenze da attivare per il ticket che sono state specificate nella finestra di dialogo «Install Licenses - Activate License»

«Nome»

Nome del prodotto

«Disponibile»

Numero di licenze disponibili

«Usato»

Numero di licenze utilizzate

Totale

Somma di tutte le licenze utilizzate e disponibili

Avanti

CODESYS stabilisce una connessione al server delle licenze. Dopo aver completato con successo l'azione del server, si apre una finestra di dialogo con la conferma dell'attivazione.

Tab. 663: «Installare le licenze su <computer> - Richiedere la licenza»

Se il computer non dispone di una connessione a Internet, è possibile utilizzare questa finestra di dialogo per generare un file di contesto. Questo file (WibuCmRaC) viene quindi trasmesso al server delle licenze tramite un computer abilitato a Internet. Al termine dell'attivazione, viene fornito un file di aggiornamento della licenza (WibuCmRaU) da scaricare.

«Fornitore di software»

Campo di inserimento per i codici ditta del fornitore del software che ha fornito la licenza per l'attivazione del prodotto.

In alternativa, è possibile selezionare il fornitore del software dalla casella di riepilogo.

«Contenitore»

Casella di riepilogo per il contenitore o il dongle per il quale deve essere generato il file di contesto.

«File di contesto»

Posizione e nome

Tab. 664: «Installare le licenze su <computer> - Installare la licenza»

Se si è scaricato un file di aggiornamento della licenza da Internet durante l'attivazione del software, è possibile utilizzare questa finestra di dialogo per installare la licenza sul dongle. A tal fine, specificare il contenitore o il dongle desiderato per «Contenitore» e specificare il percorso del file di aggiornamento della licenza nel campo di immissione per «File».

Tab. 665: «Restituzione della licenza»

Se la licenza lo consente, è possibile "restituirlo" per riattivarlo successivamente su un altro computer.

«ID biglietto»

Campo per specificare l'ID del biglietto utilizzato per la concessione della licenza.

«Server di licenza»

Casella di riepilogo per la selezione del server di licenza che fornisce la licenza per l'attivazione del prodotto.

L'URL del server viene fornito dal fornitore del software.

«Licenza/e di carico»

Pulsante per mostrare tutte le licenze correnti installate per l'ID del ticket dato sul server, nella finestra «Licenses».

«Licenze»

Elenco delle licenze disponibili sul server per l'ID del ticket specificato.

Le seguenti informazioni relative alla licenza selezionata vengono visualizzate accanto alla finestra a destra:

  • «Nome»

  • «Numero di attivazioni»

  • «Ritorno consentito»

  • «Tipo di attivazione»

  • «Data di attivazione»

  • «Codice azienda»

  • «Commento»

«Restituzione della licenza (o delle licenze)»

Pulsante per la restituzione della/e licenza/e selezionata/e

Questi possono essere riattivati in un secondo momento su un altro sistema.

Tab. 666: «Installare le licenze - Ripristinare le licenze»

Una volta attivate, le licenze del dispositivo vengono salvate in un file (‎*.WibuCmRau‎) sul computer locale e nel "CODESYS Central License Server". Se vengono persi, possono essere ripristinati da questo file su un dispositivo identico.

Questa procedura funziona solo per le licenze che iniziano con 128... e che utilizzano CodeMeter Embedded:

  • Controllo CODESYS per BeagleBone

  • Controllo CODESYS per emPC-A/iMX6

  • Controllo CODESYS per IOT2000

  • Controllo CODESYS per PFC100

  • Controllo CODESYS per PFC200

  • CODESYS Control per PLCnext

  • Controllo CODESYS per Raspberry Pi

  • Controllo CODESYS per pannello tattile WAGO 600​

«ID biglietto»

Campo per specificare l'ID del ticket che è stato utilizzato per la licenza già eseguita.

«Ripristino»

Se viene trovato un file di backup della licenza corrispondente, la licenza viene riattivata nel dispositivo.

Per ulteriori informazioni, vedere: e ⮫ «Comando: Repository di licenze »