Comando 'Preparare la scatola per la forzatura'Permalink

Questo comando è necessario quando si usano le versioni del compilatore 3.5.11.x e 3.5.12.x. Il comando non è più richiesto per le versioni del compilatore >= 3.5.13.0.

Funzione: Il comando attiva e disattiva la forzabilità degli ingressi per un elemento del blocco funzione.

Chiama:

  • CFC

  • Menu contestuale

Requisiti: L'editor CFC è in modalità offline e viene selezionato un elemento del blocco funzione.

Dopo l'esecuzione del comando, il comando «Force Function Block Input» è disponibile in modalità online per aprire una finestra di dialogo per forzare i valori di ingresso della casella.